病院やその他の医療提供者は、より少ないリソースでより良い健康アウトカムを提供するというプレッシャーに常に苦しんでいます。マージンは薄く、予算は縮小し、スタッフの満足度は高負荷と非効率なプロセスによって脅かされています。これらの問題に追加の時間や費用を割けないため、管理者は、患者ケアを損なうことなく効率を高めるために、よりスマートなコネクテッド・ヘルスシステムにますます注目しています。
医療業務における非効率性の隠れたコスト
大きな非効率性の一つは、病院がスタッフ、患者、機器を追跡する方法にあります。輸液ポンプから携帯型モニターまで、病室には適切なタイミングで必要なアイテムが数十種類あるかもしれません。資産が置き忘れられたり、スタッフの動きが調整しづらいと、時間が無駄になり、ケアが犠牲になります。実際、病院のスタッフは、医療用品や機器を探すために、シフトあたり平均で1時間も費やしています。リアルタイム位置情報サービス(RTLS)は、部屋レベルの精度を提供する自動追跡により、これらのプロセスを変革することを約束しました。しかし、これまで、ほとんどの病院でこの技術は手の届かないところにありました。
従来のRTLSソリューションは、独自のプロトコルとインフラストラクチャを多用する展開に基づいて構築されていました。これらのシステムには、広範な配線、専用レシーバー、専用タグが必要で、ハードウェアのコストが増大しました。設置も同様に負担が大きく、適度な精度を維持するためには、高密度のレシーバーグリッドと綿密な校正が必要でした。
その結果、約4分の1の病院だけがこれらのシステムを導入できます。それでも、精度はしばしば不十分で、システムが報告する位置データは、せいぜい数フィート以内でした。医療業界では、この誤差は許容できません。看護師のバッジが数フィートずれていると、システムが誤って患者の部屋ではなく廊下に記録し、コンプライアンス、報告、そして最終的に患者の信頼を損なう可能性があります。
課題
効果的な屋内位置情報追跡は長年の目標でしたが、精度が重要な環境では実現が非常に困難です。特に病院は、レガシーシステムの法外なコストや複雑さを伴わずに、リアルタイムの位置情報サービスで臨床グレードの部屋レベルの精度を達成するためのコスト効率の高い方法を模索してきました。
ソリューション
Emanate Wireless は、Silicon Labs と MG26 Multiprotocol Wireless SoCと提携し、バッテリー駆動の AI 対応 Bluetooth ドアウェイ・チョークポイント・システムを構築しました。このシステムは、従来のコストの数分の1のコストで 99.9% の部屋レベルの精度を実現します。
その結果
この提携により、スケーラブルで手頃な価格のリアルタイム位置情報システム(RTLS)の導入が可能になり、インフラストラクチャのコストを部屋あたり $1,000 以上からわずか $100 に削減し、85% 以上の節約を実現し、医療業界全体で新しい自動化の機会への扉を開きました。
Emanate Wireless、RTLS向けRadio Visionでブレークスルーを実現
Emanate Wirelessは、この問題の解決に着手し、Radio Visionソリューションで新しいアプローチを開拓しました。RadioVision は、Silicon Labs の MG26 Bluetooth SoC を搭載しており、AI/MLアクセラレーション用のマトリックス・ベクトル・プロセッサ(MVP)を備えています。Radio Visionには、高密度の受信機グリッドに依存する代わりに、各部屋の出入り口に設置されたコンパクトな電池式デバイスが含まれています。これにより、部屋への出入りのトラフィックが自然に制限されるワイヤレスチョークポイントが形成され、タグが部屋に入ったか出たかを判断できます。このシステムは、臨床環境のニーズにマッチする 99.9% の部屋レベルの精度を提供します。このブレークスルーの中核となるのは、連続信号データを分析して出入り口を通過する経路を正確に特定する独自の機械学習アルゴリズムです。重要なことに、一室あたりのコストが $1,000 以上から $100 強まで低下したことで、あらゆる規模と予算の病院で広く採用できるようになりました。
このシステムはバッテリー駆動で、Bluetooth Low Energy(LE)上に構築されているため、電源オーバーイーサネット設置の複雑さを回避し、一般的な病院の作業負荷下で5年間の電池寿命を提供します。
Silicon Labs の技術が RTLS を実現する方法
Silicon Labs の技術は、Emanate Wireless のビジョンを実現する上で極めて重要な役割を果たしました。BG22 Bluetooth SoC は到着角(AoA)レシーバーとして機能し、アンテナアレイを介してタグを受信し、CTE パケットを収集し、位相情報を抽出して正確な方向検出を行います。MG26はその後、このデータを処理し、Silicon Labs の統合 AI アクセラレータで機械学習の推論を実行します。このハードウェア対応のML機能により、Emanate Wirelessは、病院に典型的なマルチパスや干渉が多い環境でも、非常に高い99.9%の精度で出入り口の通過を識別できるモデルを実行できます。
ハードウェア以外にも、Silicon Labs の開発ツールは、簡単にカスタマイズ可能なインターフェイスを提供する Silicon Labs RAIL (Radio Abstraction Interface Layer) など、同社の進歩を加速させました。これと Simplicity SDK の Machine Learning Extension を組み合わせることで、Emanate Wireless は大規模なカスタマイズを回避できるようになりました。
臨床グレードのRTLSが医療業務を変革
病院は、かつては手動プロセスに依存していたワークフローを自動化できるようになりました。例えば、患者がナースコールボタンを押すと、看護師のバッジが部屋に入った時点で到着が自動的に記録されるため、手動で確認する必要がなくなり、コンプライアンス報告が改善されます。
スタッフは重要な機器を即座に見つけることができるため、デバイスを探す無駄な時間を減らし、最も重要な場所での可用性を確保できます。資産の利用が改善され、設備投資が減少し、患者はより迅速に治療を受けることができます。看護師は、事務処理ではなく患者に集中するための時間を取り戻し、満足度と転帰の両方を高めることができます。
RadioVision は市販の Bluetooth タグやウェアラブルで動作するため、病院はベンダーロックインを回避し、設計し直さなくてもシステムをスマートフォン、スマートバッジ、将来のデバイスにも拡張できます。この柔軟性により、システムは施設全体、支援付き生活センター、または長期療養環境全体に拡張できます。
手頃な価格で正確な臨床 RTLS の可能性は、病院をはるかに超えています。生活支援施設、長期介護プロバイダー、その他の医療施設はすべて、資産とスタッフの追跡において同様の課題に直面しています。RadioVision のコスト効率の高いアプローチにより、RTLS は、エリート病院の贅沢から、より広範なヘルスケア市場の標準へと移行することができます。
ワイヤレスの最も困難な問題の一つを解決し、屋内で信頼性の高い部屋レベルの精度を達成することで、Emanate Wireless と Silicon Labs は位置認識型医療の新時代を切り開きました。病院は、スタッフ、患者、機器が常に適切な場所に適切なタイミングでいることを確実にしながら、効率性とケアの質という二つの必須条件をついに満たすことができます。