Laird Connectivity、Now-EOL BGX220 モジュールの代替品を供給
Lyra シリーズは、従来の Wireless Xpress アプリケーションと新しいファームウェア プログラミング オプションをサポートしており、フットプリント互換性があります。
BGX220 モジュール、6 か月の最終購入期間を迎える
BGX220 SoC をベースにした Silicon Labs の EFR32BG22 Wireless Xpress モジュールは EOL となり、最終購入日は2023 年 3 月 6 日となります。これは、Silicon Labs からのBGX220(およびその先行モデル BGX13)の生産終了(EOL)通知によって行われます。
この 6 か月の期間に、お客様はモジュールが生産終了する前に最後の注文をしていただけます。ただし、Laird Connectivity の Lyra P と Lyra S モジュールは、BGX220P モジュールと BGX220Sモジュールに互換性がある代替品として特別設計されています。注文可能な部品と、Lyraシリーズ開発ボードをすべて網羅した全リストについては、Lyra シリーズ製品ページをご覧ください。
現在Lyra ハードウェアは生産され、通常販売されており、既存の Silicon Labs のお客様に、今後のアプリケーション開発の方法に関する幅広い自由度を提供しています。これには、3 つのプログラミング オプション(GitHub で利用可能なファームウェア)が用意されており、既存のBGX開発者が設計を進める上で、いくつかのルートを提供します。
- 既存の Wireless Xpress ソフトウェア(現行リリースでは凍結)を利用 – iOS/Android 用のセキュアな FOTA 対応ファームウェアと Xpress コマンド API。
- 完全なCコードでの開発 - Silicon Labs SDK とツールチェーンによる完全なソフトウェア開発。Simplicity Studio IDEを使用して、Silicon Labsのハードウェアとソフトウェアの全機能を使用。
- 新着:AT コマンドセット - フル機能と拡張性を備えたAT コマンドセットの実装は、すべての主要な Wireless Xpress 機能に加えて、過去 5 年にわたり当社の他のモジュールで実証された追加機能拡張を備えた、継続的な開発のための最もシンプルな手段です。
さらに、Lyra シリーズは、Silicon Labs の BGX13 モジュールを含む設計の顧客向けのアップグレード・パスとして機能します。この BGX220 シリーズの先行モデルである BGX13 シリーズ(EOL ステータスとも)は、Lyra シリーズとピン互換性がなく、移行には基板の再設計が必要になります。しかし、Laird Connectivity のモジュールは開発が容易で、再設計が劇的に簡素化します。当社は、再設計におけるリスクを最小限に抑えるために、複数のハードウェアとソフトウェアの各種オプションを提供しています。また、数十年にわたるフィールド・アプリケーション・エンジニアリングの経験を持つ専任サポート・チームが、お客様の新しい設計を市場に投入します。
Laird Connectivity – グローバル・サポートのワイヤレス設計パートナー
Laird Connectivity は、ワイヤレス・ハードウェア設計、プロトタイピング、モバイルやクラウドのアプリケーション開発など、豊富な社内専門知識を持つフル能力を備えたチームです。当社では、既存の Silicon Labs のお客様向けのものを含め、利用可能なすべての Lyra ファームウェア・オプションについて、技術サポートとアプリケーション・サポートを提供しています。また、当社は AT コマンドセットの開発を継続しており、新しい機能やお客様の要求に応じて進化する拡張性を提供しています。
また、最適な RF 性能を備えた、お客様のエンクロージャー内への取り付けに適した幅広い内部アンテナも提供しています。Lyra S がサポートするすべての地域(FCC、EU、UKCA、ISED、MIC、KC)について、多くの事前認定があります。これには、NanoBlue、FlexPIFA、mFlexPIFA シリーズの内蔵アンテナの部品が含まれます。認定アンテナは、当社の Lyra シリーズ製品ページに記載されています。
Laird Connectivity は、Lyra P および Lyra S のモジュールの広範なドキュメントを提供しています。これには、Lyra シリーズモジュールで既存の Bluetooth Xpress 設計を開発する方法を網羅した包括的な Bluetooth Xpress(BGX)移行ガイドが含まれています。
設計上の問題が何であれ、Laird Connectivity は、お客様の製品を市場に出すために利用可能なサービスのフルサポートを提供します。アンテナ、エンジニアリング、認証サービス、RF テスト、ソフトウェア開発、材料設計は、これらの機能の一部にすぎません。また、Silicon Labs の BGX220 および BGX13 のモジュールから Lyra シリーズに移行するお客様にも、無料の回路図レビューを提供しています。当社は、お客様の製品開発サイクル全体を支援し、お客様の設計を末永くサポートするために、社内の専門知識をフルに活用しています。
当社の幅広い製品とサービスについては、lairdconnect.com をご覧ください。仕様、技術図面、文書、注文可能な部品など、Lyraシリーズの詳細については、当社の Web サイト www.lairdconnect.com/lyra-series をご覧ください。