マルチ・ラジオ・デバイス向けワイヤレス共存エンジニアリング

最新の IoT デバイスにおけるマルチ無線共存という課題を克服する

2026 年 7 月 27 日 | Devanjan Sikdar | この記事は 6 分で読めます

IoTは進化し、消費者も進化しています。エンドユーザーは、ホームエコシステム全体と通信できることなど、接続型デバイスにより多くのことを期待するようになっています。Matter のような標準規格の普及に推進され、市場では複数の無線規格に対応できるデバイスへの要求が高まっています。スマートハブ、デジタル・アシスタント、スマート・スピーカー、またはセット・トップ・ボックスにWi-Fiが搭載されているだけでは不十分です。現在、これらの製品には、完全な Thread ボーダールーターや Zigbee ハブとして機能することが、ますます強く求められるようになっています。そのためには、802.15.4 無線、Wi-Fi、Bluetooth を単一のコンパクトな設計に統合する必要があります。

Silicon Labs は、堅牢なマルチプロトコル環境向けに設計されたワイヤレス SoC とモジュールで、この複雑な課題に正面から取り組んでいます。


2.4 GHz ネットワークへの高まる負荷と、干渉が802.15.4に及ぼす影響

2.4 GHz 帯域への負荷は容赦なく高まっています。新しい Wi-Fi ルーターが増えるたびに、ノイズも増加します。802.15.4 のような低電力、低データレートのプロトコルの場合、Wi-Fi 干渉は、その中核的な価値である信頼性を脅かす重大な脅威となります。

802.15.4 無線が、重複するチャネル上で強力な、または近距離にある Wi-Fi 通信からの干渉を受けると、次のような悪影響が生じます。

  • 通信距離の短縮:この干渉により帯域内干渉が発生し、実質的なノイズフロアが上昇します。受信機がパケットを正常に復号するには、信号が干渉よりもはるかに強くなければなりません。この干渉が増加すると、デバイスの有効範囲は劇的に縮小します。
  • レイテンシーの増大:パケットが干渉によって破損した場合、プロトコルによって再送信する必要があります。さらに、CSMA/CA のバックオフ遅延も増加します。再試行するたびに遅延が発生し、動作が遅く、反応の鈍いユーザ体験につながります。
  • 電池寿命の短縮:無線送信は、バッテリー駆動の IoT デバイスにおいて、最も電力を消費する動作です。再試行の回数が多いと、無線のアクティブ時間が長くなり、状況によっては電池寿命が数年から数か月にまで大幅に短縮されます。
  • ネットワークの不安定性:深刻な場合には、複数回試行してもデバイスが正常に送信できず、ネットワークへの接続が失われ、再接続のプロセスが必要になることがあります。

これらの影響を理解することは、堅牢な共存戦略が、成功するあらゆる IoT 製品にとって不可欠な要件である理由を理解するうえで重要です。


非管理型ワイヤレス共存の限界

干渉に対する最初の防御策は、システムが独立して動作しつつも競合を最小限に抑えるよう設計された、非管理型ワイヤレス共存です。このアプローチは、物理的設計、プロトコルの動作、および無線性能の組み合わせに依存するものです。

最も効果的な手法の一つは、周波数分離です。アクティブな Wi-Fi チャネルから離れたチャネルを選択することで、802.15.4 ネットワークは重複の可能性を低減できます。しかし、この戦略には限界があります。Wi-Fi 信号は広帯域であり、名目上は重ならないチャネルであっても、干渉を及ぼすほど強い場合が少なくありません。これは特に、アクセスポイントが IoT デバイスから 1 メートル以内にある環境で顕著に見られます。

空間的分離も重要な考慮事項です。デバイス間の物理的な距離を広げたり、アンテナ間の分離性能を向上させたりすることで、干渉を大幅に減らすことができます。これは、分散型エンドデバイスでは比較的簡単ですが、小型で複数の無線機能を搭載した製品では、より困難になります。

ノイズの多い外部環境と通信するデバイスの場合、干渉に対して受動的に耐性を持つ堅牢な無線機を使用した「非管理型」共存が有効です。しかし、複数の無線機が同じ回路基板上で数十ミリメートルの間隔で動作している場合、この戦略では不十分です。近接した Wi-Fi 無線機が発する強力な電波は、低電力の 802.15.4 無線機を完全に圧倒する可能性があります。

現在標準になりつつある複雑なマルチ・ラジオ・デバイスには、能動的な管理型ワイヤレス共存戦略が必要です。


管理型ワイヤレス共存:パケット・トラフィック・アービトレーション(PTA)は、協調動作の基盤です。

管理型共存は、受動的な耐性から、能動的なハードウェアレベルの協調制御へと移行します。この業界標準のメカニズムはパケット・トラフィック・アービトレーション(PTA)です。Silicon Labs の EFR32MG24 SoCは、すべての標準 PTA 構成に対応する柔軟なハードウェア・サポートを提供し、さまざまな Wi-Fi チップセットとのシームレスな統合を可能にします。

下の図に示すように、パケット・トラフィック・アービトレーションは、MG24 (802.15.4 を処理する) と Wi-Fi 無線の間でやり取りされるリクエスト(要求)信号とグラント(許可)信号に基づく、シンプルでありながら非常に効果的な原理で動作します。

パケット・トラフィック・アービトレーションの仕組み

  1. 802.15.4 はアクセスを必要とする
    802.15.4 無線機には、送受信すべきデータがあります。
  2. リクエストが送信される
    802.15.4 無線機は、Wi-Fi 無線機に対して リクエスト信号(REQUEST) をアサートします。
  3. Wi-Fi が評価する
    Wi-Fi 無線機は、内部ポリシー (優先順位、公平性、現在の動作状況など) に基づいてリクエストを評価します。
  4. グラント信号が送信される
    Wi-Fi 無線機は、802.15.4 無線機に対して グラント信号(GRANT) をアサートします。
  5. アクセスが許可される
    802.15.4 無線機がチャンネルを使用している間、Wi-Fi 無線機は送信を一時停止または延期します。

調整のレベルは、システムのニーズに応じて拡張できます:

  • 2-Wire PTA:MG24からの COEX_REQ 信号とWi-Fi無線からのCOEX_GRANT 信号。
  1. 通常動作:Wi-Fi が電波帯域を使用しています (要求なし — 802.15.4 はアイドル状態)。
  2. 802.15.4 がアクセスを要求する:MG24 はCOEX_REQをアサートして電波帯域の使用を要求します。
  3. Wi-Fi がアクセスを許可する:Wi-Fi はCOEX_GRANT信号をアサートして応答します。
  4. 802.15.4 が送信する:これでMG24 は電波帯域を使用し、送信/受信できます。
  • 3-Wire PTA:COEX_PRIORITY 信号を追加し、MG24 がリクエストの緊急性にフラグを立てられるようにします(例えば、優先度の高い ACK と優先度の低いセンサー読み取り)。
  1. 802.15.4 はアクセスが必要:MG24 には、送信または受信すべきデータがあります。(Wi-Fi はすでに電波帯域を使用している可能性があります。)
  2. リクエスト + 優先度送信済み:MG24 はCOEX_REQをアサートし、COEX_PRIORITYを設定して緊急性(高または低)を示します。
  3. Wi-Fi が優先度を評価する:Wi-Fi は優先度レベルを評価し、アクセスを許可するかどうかを決定します(即時許可または遅延/保留)。
  4. グラント信号が返される:アクセスが許可されると、Wi-Fi は COEX_GRANT をアサートします。
  5. 802.15.4 が電波帯域を使用する:MG24は、Wi-Fi の干渉なしで送受信します。
  • 4-Wire PTA: 正確なパケットタイプ(TX または RX)を指定できる信号を追加することで、最も豊富な情報を提供し、Wi-Fi アービタが通信を最も効率的に管理できるようにします。
  1. 802.15.4 はアクセスが必要:MG24 には、送信または受信すべきデータがあります。
  2. COEX_REQ + COEX_PRIORITY + COEX_FREQ を送信済み:MG24 は COEX_REQ をアサートし、以下を使用してコンテキストを提供します。緊急度には COEX_PRIORITY、周波数/チャネル情報には COEX_FREQ を使用します。
  3. Wi-Fi がリクエスト + 周波数コンテキストを評価する: Wi-Fi 無線機は、現在の動作状況、優先度、COEX_FREQ の周波数/チャネル情報を使用してリクエストを評価します。
  4. COEX_GRANT が返される: アクセスが許可される場合、Wi-Fi 無線機は COEX_GRANT をアサートします。
  5. 802.15.4 が電波帯域を使用する:Wi-Fi が動作を延期している間、MG24 は保護されたウィンドウで送信または受信します。

下のタイミング図は、MG24 が PTA を使用して、明確で保護された操作ウィンドウを作成する方法を示しています。MG24 は、送信開始前に REQ 信号をアサートします。自身の送信(TX)だけでなく、確認応答(RX ACK)の受信を待つ重要な期間中もREQをアサートし続けます。トランザクション全体が完了した後で初めて、REQをデアサートします。このプロセスにより、802.15.4トランザクション全体が自己干渉の影響を受けないよう保護されます。

高度な管理のためのデューティサイクル型パケット・トラフィック・アービトレーション

節電が重要なバッテリ駆動デバイスのために、MG24プラットフォームはデューティサイクル型PTAにも対応します。MG24は、継続的なリクエストではなく、非常に限定されたスケジュール済みの特定時間帯にのみアクセスを要求するようプログラムできます。Wi-Fi 無線機は、このスケジュールを認識しているため、重要な短時間の通信期間にのみ、能動的に送信を停止または抑制することができます。これにより、Wi-Fi 無線機の一時停止時間が最小限に抑えられ、スループットが向上すると同時に、重要な 802.15.4 通信の管理と電力の節約に役立ちます。


信号識別子:特許取得済みのMG24インテリジェンスにおける飛躍

通常の PTA では、802.15.4 無線機が共有メディアへのアクセスを要求でき、Wi-Fi の動作を遅らせて衝突を回避できます。しかし、このアプローチには本質的な限界があります。Wi-Fi のアイドル期間中に進行中の Bluetooth Low Energy (LE) または Zigbee の動作を認識できないため、システムは、優先順位の引き上げやデューティサイクルなど、保守的または積極的なスケジューリング戦略に頼らざるを得ません。これらのアプローチは、Wi-Fi パフォーマンスを低下させる、もしくは信頼性の高い低消費電力ワイヤレス通信を保証できない可能性があります。

Silicon Labs MG24 SoC に統合された独自の特許取得済みハードウェア機能である Signal Identifier(SI)は、より高いレベルの共存インテリジェンスを追加します。SI は、Wi-Fi パケットを検出するのではなく、プロトコルを認識して、有効な Bluetooth LE および Zigbee 信号を検出するために電波環境を継続的に監視します。

Wi-Fi 送信の合間に発生する自然なアイドル期間を利用して、SI は動作中の Bluetooth LEまたは Zigbee のパケット動作を検出します。有効な信号が検出されると、SI は優先度の高い PTA リクエストを直ちにアサートし、次の Wi-Fi 送信を遅らせます。これにより、保護された受信ウィンドウが確保され、Bluetooth LE または Zigbee パケットを干渉なく正常に受信できます。

このインテリジェントな共存メカニズムにより、MG24は、Wi-Fi パフォーマンスへの不要な影響を最小限に抑えながら、重要な低消費電力の無線通信を動的に保護し、堅牢性と共存効率を大幅に向上させます。

次のシーケンスでは、MG24の Signal Identifierが Wi-Fi 共存中に BLE および Zigbee の通信をインテリジェントに保護し、従来の PTA のみのアプローチよりもはるかに効率的で信頼性の高い動作を実現する方法を示します。

  1. Wi-Fi が送信を開始する: Wi-Fi 無線機がアクティブに送信してチャネルを占有しています。
  2. Wi-Fi のアイドル期間が発生する: Wi-Fi パケット間には自然なアイドル期間が生じ、他の無線が通信する短い機会が生まれます。
  3. SI が有効な Bluetooth LE/Zigbee 信号を検出する: Wi-Fi のアイドル期間中に、SI は電波帯域で有効な Bluetooth LE または Zigbee パケットを検出します。
  4. SI が Wi-Fi に遅延を要求する:SI は、次の Wi-Fi 送信を遅らせるために、直ちに優先度の高い PTA リクエストをアサートします。
  5. Wi-Fi が送信を遅らせる:Wi-Fi 無線機は PTA リクエストを受け入れ、次の送信を一時的に停止します。
  6. Bluetooth (LE)/Zigbee 通信が実行される:MG24は、保護されたウインドウの間に Bluetooth LE/Zigbee パケットを安全に送受信します。
  7. トランザクションが完了する:Bluetooth LE/Zigbee の通信は、Wi-Fi 干渉なしで正常に終了します。
  8. Wi-Fi が送信を再開する:PTA リクエストが解除され、Wi-Fi が通常の送信を再開できるようになります。

この特許取得済みのインテリジェントな共存メカニズムは、共存を静的なスケジューリングの問題から、動的なプロトコル認識型保護システムに変換します。有効な Bluetooth LE または Zigbee の動作が検出された場合にのみ Wi-Fi 送信を選択的に遅延させることで、MG24 はワイヤレス通信の堅牢性と共存効率を大幅に向上させ、それは、プラットフォームの重要な差別化要因となります。


管理型ワイヤレス共存は、現代のスマートホームに不可欠です。

スマートホームの普及が加速し、Matter などの規格がより統合された機能を求めるようになると、管理型共存は、もはやニッチな機能ではなくなります。OpenThread Border Router (OTBR) とハブ機能がより幅広いコンシューマー・デバイスに普及したことで、管理型共存は不可欠な要件となっています。Silicon LabsMG24ファミリーに組み込まれた包括的な無線共存ツールキットを活用することで、開発者は、柔軟なマルチワイヤ PTA から特許取得済みのインテリジェントな Signal Identifier までを利用し、次世代 IoT を支える高信頼・高性能なマルチプロトコルデバイスを開発できます。

Devanjan Sikdar
Devanjan Sikdar
製品マーケティング・マネージャー
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software