8 ビット MCU 耐用寿命保証コミットメント

Silicon Labs は、マイクロコントローラの 8 ビットファミリの全メンバに対し、最低 10 年のライフ・サイクルを目標としています。8 ビット MCU ファミリは、安定したライフ・サイクルを要求する応用および業界をターゲットにしています。MCU の 8 ビットファミリは、広く入手可能なミックス・シグナル CMOS プロセス技術を利用して設計されました。

Silicon Labs は、下記に設定された明確に定義された日付まで、そのすべての 8 ビット MCU 製品ファミリの継続的な可用性に対して、最低限の長寿命コミットメントを提供します。ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。製品の生産を別の製造設備または技術に移転する必要性が生じた場合、Silicon Labs は標準 PCN プロシージャを使用するお客様に通知を行います。

デバイスのファミリ デバイス数 発売日 最低限の耐用寿命保証
Laser Bee 20 8 ビット・マイクロコントローラ 2015年11月 2029年3月
Busy Bee 45 8 ビット・マイクロコントローラ 2015年2月 2029年3月
Sleepy Bee 12 8 ビット・マイクロコントローラ 2015年2月 2029年3月
Universal Bee 10 8 ビット・マイクロコントローラ 2017年2月 2029年3月
C8051F00x/1x 14 8 ビット・マイクロコントローラ 2003年2月 2027年3月
C8051F02x 4 8 ビット・マイクロコントローラ 2003年2月 2027年3月
C8051F04x 8 8 ビット・マイクロコントローラ 2003年2月 2027年3月
C8051F06x 8 8 ビット・マイクロコントローラ 2003年2月 2027年3月
C8051F12x/13x 12 8 ビット・マイクロコントローラ 2004年8月 2027年3月
C8051F2xx 7 8 ビット・マイクロコントローラ 2003年2月 2027年3月
C8051F30x 13 8 ビット・マイクロコントローラ 2003年2月 2027年3月
C8051F31x 8 8 ビット・マイクロコントローラ 2003年2月 2027年3月
C8051F32x 5 8 ビット・マイクロコントローラ 2006年2月 2027年3月
C8051F33x 11 8 ビット・マイクロコントローラ 2005年4月 2027年3月
C8051F34x 21 8 ビット・マイクロコントローラ 2006年2月 2027年3月
C8051F35x 4 8 ビット・マイクロコントローラ 2004年3月 2027年3月
C8051F36x 10 8 ビット・マイクロコントローラ 2004年7月 2027年3月
C8051F38x 21 8 ビット・マイクロコントローラ 2011年4月 2027年3月
C8051F39x 10 8 ビット・マイクロコントローラ 2012年8月 2027年3月
C8051F41x 5 8 ビット・マイクロコントローラ 2006年3月 2027年3月
C8051F50x 10 8 ビット・マイクロコントローラ 2008年8月 2027年3月
C8051F51x 10 8 ビット・マイクロコントローラ 2008年8月 2027年3月
C8051F52x 9 8 ビット・マイクロコントローラ 2008年8月 2027年3月
C8051F53x 9 8 ビット・マイクロコントローラ 2008年8月 2027年3月
C8051F54x 12 8 ビット・マイクロコントローラ 2008年8月 2027年3月
C8051F55x 8 8 ビット・マイクロコントローラ 2008年8月 2027年3月
C8051F56x 8 8 ビット・マイクロコントローラ 2008年8月 2027年3月
C8051F57x 8 8 ビット・マイクロコントローラ 2008年8月 2027年3月
C8051F58x 10 8 ビット・マイクロコントローラ 2009年3月 2027年3月
C8051F59x 10 8 ビット・マイクロコントローラ 2009年3月 2027年3月
C8051F80x/1x/2x/3x 48 8 ビット・マイクロコントローラ 2009年10月 2027年3月
C8051F85x 9 8 ビット・マイクロコントローラ 2013年7月 2027年3月
C8051F86x 9 8 ビット・マイクロコントローラ 2013年7月 2027年3月
C8051F90x/1x 8 8 ビット・マイクロコントローラ 2009年12月 2027年3月
C8051F92x/3x 6 8 ビット・マイクロコントローラ 2007年11月 2027年3月
C8051F96x 15 8 ビット・マイクロコントローラ 2011年12月 2027年3月
C8051F97x 6 8 ビット・マイクロコントローラ 2014年6月 2024年6月
C8051F98x 13 8 ビット・マイクロコントローラ 2010年6月 2027年3月
C8051F99x 6 8 ビット・マイクロコントローラ 2010年6月 2027年3月
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software