接続されたデバイスが多いほど、攻撃者がこれらの接続を利用する機会も増えます。データ侵害を防ぎ、消費者を保護するために、多くの新しいサイバーセキュリティ規制が整備されつつあります。これらの新しい基準と慣行により、世界中でIoT製品の構築、認定、および展開の方法が変わるでしょう。2025年8月に施行されるEU無線機器指令(RED)の改正では、すべてのIoT機器に対して強固なサイバー・セキュリティ機能が求められます。一方、EUのサイバーレジリエンス法(CRA)は2027年12月に施行され、これらの要件は、すべてのデジタルなハードウェアとソフトウェアの組み合わせにまで拡大されます。また、米国政府との契約では、2027年1月から、IoTデバイスにサイバートラストマークが義務付けられます。これらの急速に迫る要件に対応することは、圧倒されるような状況です。Silicon Labs は長年にわたり、プラットフォーム全体の基盤となる柱としてセキュリティを優先してきました。2020年以来、Secure Vault℠はマイクロコントローラのセキュリティサブシステムで業界をリードしており、2021年に初めてPSA/SESIPレベル3の認証を取得しました。今日、Secure Vault™ はすべての Silicon Labs シリーズ2製品に埋め込まれ、新しいシリーズ3に搭載されています。これにより、より高度な保護機能が提供され、コンプライアンス対応が容易になります。
IoT開発者が、RED、CRA、Cyber Trust MarkなどのIoTセキュリティ規制に自信を持って対応できるようになるには?
この限定ウェビナーにご参加ください。これらの包括的な規制と、コンプライアンスを維持するために今すぐできることについてご説明します。
統合セキュリティアーキテクチャと実績のある認証を活用してコンプライアンスを加速し、開発リスクを最小限に抑える方法がお分かりになるでしょう。例えば、セキュア・キー管理、セキュア・ブート、ハードウェア改ざん防止などのSecure Vault™の機能が、RED指令第3.3条(d/e/f)、サイバー・レジリエンス法の基本的セキュリティ規定、および米国政府のIoT調達基準の要件にどのように対応しているかを学びます。
また、設計を将来にわたって保証するためのベストプラクティスについてを検討し、Silicon Labs の IoT セキュリティ専門家とライブ Q&A も行います。
今すぐ登録して、これらの要求の厳しいグローバルなIoTセキュリティ規制を競争力に変えましょう。