ウェビナー

SE102:Silicon Labs Zephyr入門

Silicon LabsがZephyrをどのように採用し、上流への貢献を拡大し、ワイヤレス開発者により良い体験を提供しているかをご覧ください。今すぐご覧ください。

このセッションについて

Silicon Labsは、Zephyr® Projectの会員資格をPlatinumにアップグレードしました。これは、オープンソースおよび安全で接続されたデバイスを構築する開発者に対する当社のコミットメントを明確に示すものです。このマイルストーンにより、Bluetooth® LE、Wi-Fi、Thread、Zigbee、および Matterに対する上流が加速されると共に、Zephyrのロードマップを当社の業界最先端の無線 SoC やモジュールと連携させる能力が強化されます。

このウェビナーでは、Silicon LabsがZephyrをどのように採用して上流への貢献を拡大し、開発者に「箱から出してすぐに使える」体験を強化しているかについて説明します。それにより、なぜPlatinum会員資格を取得することで、より強力なドライバー・サポート、セキュリティの向上、そしてプロトタイピングから量産までの効率的なプロセスを実現できるようになるかが分かります。

講演者

Matt Gordon

Matt Gordon
IoT組み込み型SW & OS担当Staff Product Manager
Silicon Labs

時間

45 分

言語選択:

このビデオでは、AI を活用した翻訳を使用して複数の言語をサポートします。ドロップダウンから希望の言語を選択し、
その後、設定メニューの歯車アイコンを使用して音声と字幕を調整します。



質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software