CMP103:コアを超えて:スマート周辺機器で効率性と機能性を最大化する

このセッションでは、Silicon Labsの高度なスマート周辺技術によって、開発者が、エネルギー効率が高く応答性の高いIoTシステムの設計を実現する方法について説明します。

このセッションについて

接続されたバッテリー駆動の常時稼働するデバイスの需要が加速するのに伴い、インテリジェントな電力管理と機能の効率化は、ますます重要な課題となっています。このプレゼンテーションでは、Preamble Sense Mode(PSM)、Peripheral Reflex System(PRS)、Pulse Counter(PCNT)、PWM、LESENSEなど Silicon Labsの高度なスマート周辺技術が、エネルギー効率だけでなく応答性の高いシステムを設計する開発者にどのように役立つかを解説します。このセッションでは、これらの周辺機器が、CPUの負荷を軽減し、エネルギー消費を削減し、よりスマートで迅速な意思決定を可能にする仕組みについてのその知見を提供します。

講演者

アナンヤ・タングトゥルティ

アナンヤ・タングトゥルティ
アソシエイト製品マーケティング担当
Silicon Labs

時間

45 分

言語選択:

This video supports multiple languages using AI-powered translations. Select your preferred language from the dropdown,
then use the gear icon in the settings menu to adjust audio and subtitles.



質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software