BLE202:Bluetooth® 6.0 Channel Soundingを市場導入する:セキュアでスマートなアプリケーションのための精度範囲

開発者が、Silicon Labs Bluetooth® 6.0 Channel Soundingソリューションを活用し、どのように高精度の位置認識機能を備えたBluetooth LE 製品の開発を実現するかを探ります。

このセッションについて

Bluetooth 6.0の新しい機能である Bluetooth Channel Soundingは、IoT デバイスに対して、正確で安全、かつ信頼性の高い距離測定機能を提供します。しかし、製品設計でそれを最大限に活用するにはどうすればよいでしょうか?

このセッションでは、Silicon Labs’ Bluetooth Channel Soundingソリューションが、高精度の位置認識機能を備えた Bluetooth製品の開発を、いかに実現するかを探ります。当社のソリューションは、優れた測距精度を提供し、高度な空間認識とリアルタイム追跡アプリケーションに最適です。ここでは、ソリューションのパフォーマンスを実演しながら、アンテナパス、チャネルマップなどの主要な構成パラメータを微調整することで、精度と消費電力のトレードオフを最適化する方法を示します。

2つのライブデモを実施します。最初のデモでは、Channel Sounding Visual Analyzerを使用して移動中のターゲットを追跡しながら、リアルタイムの追跡機能を紹介します。2 つ目のデモは、Automappingです。これは、すべてのデバイス・ペア間で測定された距離に基づいて、デバイスの2Dジオメトリ・マップや視覚的な配置図を生成するもので、アクセス ポイントなどの空間認識を必要とするアプリケーションに最適な入力データとなります。実践的な実演と段階的なパラメータ調整を通じて、アクセス制御、資産追跡、近接アプリケーションなどにおけるBluetoothチャネルサウンディングを最適化する方法を学びます。

講演者

Gansu Natarajan

Gansu Natarajan
シニア製品マネージャー
Silicon Labs

時間

45 分

言語選択:

このビデオでは、AI を活用した翻訳を使用して複数の言語をサポートします。ドロップダウンから希望の言語を選択し、
その後、設定メニューの歯車アイコンを使用して音声と字幕を調整します。



質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software