ビデオ素材

BLE-128:BG22 概要

この資料は Bluetooth 182 - ワークショップ (SSv5) の 1/ 6 です: BG22 キットでセキュアな IoT デバイスを開発しましょう。

この Bluetooth ワークショップでは、超低消費電力、セキュアな Bluetooth 接続を Simplicity Studio v5 を使った BG22 で開発し展開する方法についての実践トレーニングを提供して説明します。

概要

このワークショップの最初のパートでは、Silicon Labs の最新の低エネルギーで安全な Bluetooth デバイス、BG22 を紹介します。この資料では、低エネルギーとセキュリティのオプションに注目しながら、デバイスの機能とメリットについて説明します。このプレゼンテーションは、利用可能なさまざまな開発ツールをレビューして締めくくります。

*ビデオは Thunderboard BG22が映っている場合がありますが、推奨される代替キットはBG22 Bluetooth SoC Explorer Kitです。

必要なハードウェア:

BG22 Bluetooth SoC エクスプローラー・キット
(BG22-EK4108A)

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software