Bluetooth ワークショップ
-
18:08
-
32:38
-
16:28
-
55:49
-
23:20
-
47:04
この資料は Bluetooth 182- ワークショップ(SSv5) の 6 / 6です: BG22 キットでセキュアな IoT デバイスを開発しましょう。
この Bluetooth ワークショップでは、超低消費電力、セキュアな Bluetooth 接続を Simplicity Studio v5 を使った BG22 で開発し展開する方法についての実践トレーニングを提供して説明します。
この Bluetooth ワークショップでは、超低消費電力、セキュアな Bluetooth 接続を Simplicity Studio v5 を使った BG22 で開発し展開する方法についての実践トレーニングを提供して説明します。
概要
実習ラボの最終日には、ユーザーは、信頼の基点(Root of Trust)概念を持つセキュア・ブートをプロジェクト例に応用できるようになります。このラボでは、ユーザーはプライベートキーとパブリックキーを生成し、信頼ある開発者からのアップデートのみを Thunderboard デバイスにロードするように BG22 が認証できるようにします。このラボの最後では、署名済みのファームウェア・アップデートを使用した無線(OTA)アップデートをユーザーが使用する方法を説明します。
*ビデオは Thunderboard BG22が映っている場合がありますが、推奨される代替キットはBG22 Bluetooth SoC Explorer Kitです。