Bluetooth ワークショップ
この資料は Bluetooth 182- ワークショップ(SSv5) の 5 / 6です: BG22 キットでセキュアな IoT デバイスを開発しましょう。
この Bluetooth ワークショップでは、超低消費電力、セキュアな Bluetooth 接続を Simplicity Studio v5 を使った BG22 で開発し展開する方法についての実践トレーニングを提供して説明します。
この Bluetooth ワークショップでは、超低消費電力、セキュアな Bluetooth 接続を Simplicity Studio v5 を使った BG22 で開発し展開する方法についての実践トレーニングを提供して説明します。
概要
このワークショップの最後のパートでは、BG22 Bluetooth デバイスのセキュリティ機能に焦点を当てます。この資料の冒頭では、適切なレベルのセキュリティが新しい IoT デバイスに追加された理由について説明します。この講義の残りの部分では、BG22 が 2 つの重要なセキュリティ機能をどのように導入するかについて説明します。セキュア・デバッグ・ロック/アンロックと信頼の基点(Root of Trust)を持つセキュア・ブーツ信頼の基点(Root of Trust)を持つセキュア・ブートでは、プライベート/パブリック・キーの使用方法の概念を紹介します。
*ビデオは Thunderboard BG22が映っている場合がありますが、推奨される代替キットはBG22 Bluetooth SoC Explorer Kitです。
必要なハードウェア:
BG22 Bluetooth SoC エクスプローラー・キット
(BG22-EK4108A)