ビデオ素材

WFI-114:開発ラボ - SiWG917 スリープ状態のWi-Fi HTTP サーバー

この資料は、 Wi-Fi 110の4/4 : Wi-Fi を使った開発の1/1です。

この一連のビデオでは、 SiWx91xファミリーを使用して Wi-Fi アプリケーションを開発する方法について説明します。

概要

この後続の開発ラボでは、前回の Wi-Fi 開発ラボで作成した HTTP サーバーにスリープモードを適用する方法を説明します。Silicon Labs のエネルギー効率の高い SiWG917 Wi-Fi 6 SoC のネットワークおよびアプリケーション・プロセッサは、FreeRTOS システムがアイドル状態のときにスリープ・モードになります。これを有効にする API はビデオで説明されており、それがスリープ時の消費電流に与える影響は Simplicity Studio v5 Energy Profiler に表示されます。

ハードウェア:

ソフトウェア:

追加の資料

必要なハードウェア:

Silicon Labs SiWx91x Pro/Dev/Explorerキット

Ezurio SI917Y Veda Explorerキット

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software