SE103:Arduino Nano Matterを始める

Arduino Nano Matterボード用のArduino IDEでMatter-over-Threadアプリケーションの開発を開始し、アプリケーション例を確認してください。オンデマンドで見る:

このセッションについて

Silicon LabsのEFR32MG24マルチプロトコル無線SoCを搭載した Arduino Nano Matter ボード向けに、Arduino IDEでMatter-over-Threadアプリケーションの開発をいち早く始めましょう。このセッションでは、以下の内容について解説します。

  • ArduinoとMatterは、どのようにして誰でもIoTデバイス開発をできるようにするのか
  • Arduino IDEをSilicon Labs搭載ボードで動作するように設定する
  • IDEで使用可能なアプリケーションの例 
  • 最初のアプリケーションの作成、コンパイル、書き込み、コミッショニング、および使用
  • Arduino Matterアプリケーションの作成に使用される構造とAPI
  • 外部に接続された周辺機器と連携するためのアプリケーション例を強化する
  • EFR32MG24のAI/MLハードウェア・アクセラレータを使用する
  • 次のステップと追加リソース

講演者

Martin Looker

Martin Looker
アプリケーション・トレーニング担当Manager
Silicon Labs

時間

45 分

言語選択:

このビデオでは、AI を活用した翻訳を使用して複数の言語をサポートします。ドロップダウンから希望の言語を選択し、
その後、設定メニューの歯車アイコンを使用して音声と字幕を調整します。



質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software