MAT102:Matterは自社製品に適しているか?

このセッションでは、利用可能なスマートホーム技術の長所と短所を説明し、Matter技術がスマートホーム製品に適しているかどうかを判断するための参考としていただけます。

このセッションについて

スマートホームの普及は引き続き拡大しており、世界中で推定4億人のスマートホームユーザーがいます。しかし、その多くが、Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee、Z-Wave、サブGHz専有技術、そしてもちろんMatterなど、さまざまな技術に断片化されています。Matterの導入により、スマートホームの唯一の技術になるのでしょうか?このセッションでは、現在利用可能な様々なスマートホーム技術を取り上げ、それぞれの仕様が持つ長所と短所を検討します。これにより、Matter が自社のスマートホーム製品に適した技術であるかどうかを判断するための参考としていただけます。

講演者

Devanjan Sikdar

Devanjan Sikdar
製品マーケティング・マネージャー
Silicon Labs

時間

45 分

言語選択:

このビデオでは、AI を活用した翻訳を使用して複数の言語をサポートします。ドロップダウンから希望の言語を選択し、
その後、設定メニューの歯車アイコンを使用して音声と字幕を調整します。



質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software