ビデオ素材

MAT-121:Dev Lab - Arduino Nano MatterでMatter Fanを構築する

この資料は、 Matter 110 の 11 / 11 です:Matter 開発者のジャーニー

Silicon Lab のセキュアでインテリジェントなコネクテッド・マイクロコントローラを使用した Matter デバイスの開発について

概要

この開発ラボでは、Arduino IDEにあるArduino Matter Fanの例を拡張して、実際のハードウェアを制御します。このプロジェクトでは、組み込み型のMatter Fanフレームワークから始め、120mmのPWM ファンを駆動し、そのRPM(回転数)を監視し、アドレス指定可能なRGB LEDをアニメーション化し、さらにOLED画面に情報を表示するためのコードを追加します。ファンは、アプリ、音声アシスタント、またはオンボード・ボタンで制御できます。

ここでは、Silicon Labs 製ボード向けArduino Coreに提供されているMatter APIの使用、ディスプレイとQR コード用の外部ライブラリの統合、および完全に機能する接続デバイスのハードウェア・サポートの構築方法について学習します。このビデオでは、ファンをMatterネットワークにコミッショニング(試運転)し、Alexaで制御する方法、そしてデバイスの状態をOLED画面上で直接確認する方法についても解説しています。

学習内容:

  • Arduino Matter Fanの例を拡張して物理ハードウェアを制御する方法
  • PWMファン、LED、OLEDディスプレをを接続し制御する方法
  • Arduino IDEでMatter APIとデータモデルを使用する方法
  • Matter デバイスをコミッショニングし、アプリまたは音声アシスタントで制御する方法
  • Arduinoライブラリを使用して機能を拡張し、開発をスピードアップする方法

Arduino Nano MatterとSilicon LabsのArduino Core を使用して、Matterの 接続性と実際のハードウェア制御を組み合わせた、完全な接続デバイスを構築します。

ソフトウェアリンク:

ハードウェアへのリンク:

追加リンク:

    Dev Lab - Arduino Nano MatterでMatter Fanを構築する

    前提要件:

    Arduino Nano Matter(またはその他の互換ボード)

    その他のハードウェアについては、主な説明にあるハードウェアへのリンクを参照してください。

    閉じる
    ロードの結果
    閉じる
    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software