MAT101:Matterの仕様と市場最新情報

このセッションでは、Matterの仕様、主要機能、機能強化、およびデバイス採用を含むMatter仕様の今後の展望について解説します。

このセッションについて

最初にMatterの仕様がリリースされてから2 年以上が経ち、仕様の安定化と相互運用性の向上が見られています。現在、幅広いアプリケーションにわたり、ほぼ50種類のデバイス・タイプが定義され、市場には何百もの製品が出回り、何億世帯もの家庭にMatterが導入されており、この技術は前例のない速度で普及しています。このセッションでは、Matter-over-Wi-FiとMatter-over-Threadの両方の Matterの仕様、主要機能、および機能強化について説明します。ここでは、エコシステムとISPの両方におけるMatter対応の展開と、これが製造と消費者の両方の観点から、普及をどのように促進してきたかについて解説します。最後に、仕様と採用の観点から、将来の展望について考察します。

講演者

Matt Maupin

Matt Maupin
ワイヤレス組み込み型システム
Silicon Labs

時間

45 分

言語選択:

このビデオでは、AI を活用した翻訳を使用して複数の言語をサポートします。ドロップダウンから希望の言語を選択し、
その後、設定メニューの歯車アイコンを使用して音声と字幕を調整します。



質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software