MAT103:マルチプロトコル:コネクテッド・ホームを簡素化する

Silicon LabsとTeledyneは、一つの接続されたホーム・デバイスが複数のプロトコル・ネットワークに接続できるようにする、いくつかのマルチプロトコル・ワイヤレス技術について解説します。

このセッションについて

スマートホームは、照明、空調、セキュリティ、電化製品などのアプリケーションにより、前年比15~20%の成長を続けています。Apple、Amazon、Google、Samsung、Tuyaなどの主要なエコシステムは、市場の拡大を支援しており、Matterのような技術を標準化しています。しかし世界的に見ると、市場は依然として使用されている多くの異なる技術で細分化されているため、世界全体での普及率は20%未満となっています。これにより、製品ベンダーが単一の技術で市場に対応することが困難になっています。Matterはこの問題の対処に役立っていますが、世界規模で導入され、家庭に広く普及するまでにはまだ何年もかかるでしょう。マルチプロトコルにより、ベンダーは単一の製品でさまざまなワイヤレスプロトコルとエコシステムに対応できます。Zigbee や Matter over Thread などの複数の無線技術を統合することで、デバイスは異なるエコシステム間でシームレスに通信できるようになり、ユーザ体験とエコシステムの相互運用性が向上します。

このセッションでは、1つのデバイスで複数のプロトコルネットワークに接続することを可能にする、様々なマルチプロトコル技術について考察してゆきます。Silicon Labsのハードウェア、ソフトウェア、ツールがどのように開発や製品コストを簡素化できるか、また Teledyne の無線テストソリューションがこれらのマルチプロトコル・デバイスのテストや適合性の複雑さをどのように軽減できるかを見ていきます。これらすべてを組み合わせることで、製品化までの時間を短縮しながら、最終製品の適用範囲を拡大できます。

講演者

Matt Maupin

Matt Maupin
シニア マーケティング マネージャー
Silicon Labs

Sagar Chinchani

Sagar Chinchani
シニア製品マネージャー
Silicon Labs

Priyanka Gupta

Priyanka Gupta
Senior Product Manager and Marketing
Teledyne LeCroy

時間

45 分

言語選択:

このビデオでは、AI を活用した翻訳を使用して複数の言語をサポートします。ドロップダウンから希望の言語を選択し、
その後、設定メニューの歯車アイコンを使用して音声と字幕を調整します。



質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software