CMP102:モーター制御を再考する:断片化した設計から統一されたセキュアなプラットフォームへ

MG24が、スマート家電から産業用ドライブまで、セキュアでインテリジェントなワイヤレスモータ制御システムの開発を、いかに実現させるかをご覧ください。

このセッションについて

モータシステムが単にパワフルであるだけでなく、インテリジェントで適応力があり、安全であることが求められる時代において、従来のマルチチップアーキテクチャは、機能の柔軟性を実現する上で重要な役割を果たしてきました。制御、接続性、セキュリティのためのディスクリート部品から構築されたこれらのモジュール式ソリューションにより、開発者は業界最高のテクノロジーを組み合わせて使用することができます。しかし、このアプローチは多くの場合、設計を複雑化し、BOMコストの増加を招き、開発サイクルを長引かせることになります。

ここでは、設計ワークフローを合理化し、製品化までの時間を短縮し、コストと複雑さを削減しながら、MG24が断片化されたアーキテクチャの適応性を維持する方法を探ります。センサーレスBLDCおよびFOCモータ制御、動的なマルチプロトコル・ワイヤレス (Bluetooth LE 以上)、オンチップ異常検出、静電容量式タッチ・インターフェイスに対応することで、MG24開発者はスマート家電から産業用ドライブまで、安全でインテリジェント、かつ接続されたモータ・システムを実現できます。

講演者

Jayant Jyoti

Jayant Jyoti
シニア製品マーケティング・マネージャー
Silicon Labs

時間

45 分

言語選択:

このビデオでは、AI を活用した翻訳を使用して複数の言語をサポートします。ドロップダウンから希望の言語を選択し、
その後、設定メニューの歯車アイコンを使用して音声と字幕を調整します。



質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software