ウェビナー

SE101:Simplicity Studio 6による、よりシンプル、より高速、よりスマートなIoT 設計

このセッションでは、Silicon Labsの最新のIoT 開発環境(IDE)である Simplicity Studio 6の実演を行い、改善点と主な機能について説明します。今すぐご覧ください。

このセッションについて

Simplicity Studio 6は、Silicon Labsの次世代 IoT 開発環境で、ワイヤレス製品作成のあらゆるステップを合理化するように設計されています。このセッションでは、順を追ってプラットフォームの改善点を説明し、以下のような主な機能に注目します。VS Code に特化した体験、的を絞ったリーンなインストールを可能にする、シリーズ 2およびシリーズ3 デバイス向けの簡素化された SDK 管理機能を備えた軽量モジュラーインストーラー。ここでは、無線およびスタックの可視性のためのNetwork Analyzer、消費電力に関する知見を得るためのEnergy Profilerなどの統合解析ツールのほか、プロジェクト・テンプレート、デバイス認識の設定、集中型ドキュメントも紹介します。また、CI/CDのCLIを通じて、ヘッドレス・ワークフローとスクリプト化されたワークフローにも注目します。セッションが終った時、参加者は、Studio6がセットアップの手間を減らし、反復作業を加速化し、BLE、Matter、Thread、Zigbee、Wi-Fi 全体でマルチ・プロトコル開発をサポートする方法を明確に理解できるようになります。

講演者

Andrew Escamilla

Andrew Escamilla
製品マーケティング・マネージャー
Silicon Labs

時間

45 分

言語選択:

このビデオでは、AI を活用した翻訳を使用して複数の言語をサポートします。ドロップダウンから希望の言語を選択し、
その後、設定メニューの歯車アイコンを使用して音声と字幕を調整します。



質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software