WF101:SiWx917を使用した6つのIoTデバイスにおけるWi-Fi電力最適化の例

このセッションでは、IoTデバイスのSiWx917 Wi-Fi 電力最適化ガイドラインを概説します。これにより、プロジェクトにおける落とし穴を回避し、時間を節約できます。オンデマンドで見る:

このセッションについて

専門家は、IoT デバイス向けにSiWx917SoC およびWi-Fiプロトコルをどのように最適化しているのでしょうか?

このセッションでは、6つの IoT Wi-Fiデバイスの例におけるベストプラクティスの電力最適化ガイドラインを概説し、よく見られる落とし穴を回避し、プロジェクトの時間を節約できるようにします。対象とするデバイスには以下が含まれます。IoTセンサー、データロガー、クラウド接続スマート・デバイス、ソーラー電源Wi-Fiセンサー、接続なしWi-Fiトラッカー、ニュートラル線不要のスマートスイッチ/ダイマー。

講演者

Chandramouli Samala

Chandramouli Samala
Associate Staff Engineer
Silicon Labs

時間

45 分

言語選択:

このビデオでは、AI を活用した翻訳を使用して複数の言語をサポートします。ドロップダウンから希望の言語を選択し、
その後、設定メニューの歯車アイコンを使用して音声と字幕を調整します。



質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software