今すぐ Simplicity Studio 6 を使ってみる
-
7:30
-
6:40
-
5:07
-
15:27
-
11:26
-
9:23
-
19:23
この資料は、 Simplicity Studio 6 100 の 2 / 7です。今すぐ Simplicity Studio 6 を使ってみましょう。
この動画シリーズでは、Simplicity Studio 6を起動して実行する方法について解説します。
この動画シリーズでは、Simplicity Studio 6を起動して実行する方法について解説します。
概要
Simplicity Studio 6 の Devices ページを使用して、Silicon Labs のボードの操作方法を学びます。
このクイックチュートリアルでは、Device Manager を使用してデバイスのファームウェアを更新し、接続されたハードウェアを構成する方法を説明します。また、デバイスインターフェイスの概要には、選択した接続ボードまたは仮想ボードに合わせたデモ、プロジェクト例、ドキュメントへのアクセス方法が記載されています。
Studio 6 は、Bluetooth LE、Matter、Thread、Wi-Fi、Zigbee などの主要なワイヤレス技術を使用して、探索、テスト、開発を 1 か所で行うことができます。
詳細情報:
クイックスタート - Simplicity Studio 6 - デバイスの操作
必要なハードウェア:
Silicon Labs Pro/Dev/Explorerキット