ビデオ素材

SS6-106:クイックスタート - Simplicity Studio 6 - Bluetooth GATT コンフィギュレータ

概要

Simplicity Studio 6 の Bluetooth GATT コンフィギュレーターを使用して、Bluetooth Low Energy アプリケーションを形成するプロファイル、サービス、特性を定義および編集する方法を学びます。

このチュートリアルでは、Bluetooth Health Thermometer のサンプルプロジェクトを使用して、GATT データベースがどのように構成されているか、またどのように変更するかを確認します。

次の方法を学びます。

  • Simplicity Studio 6 で GATT コンフィギュレーターを開いて操作する
  • サービスや特性などの既存の GATT データベース項目を編集する
  • サービス、特性、ディスクリプタ(カスタムの標準)を追加する
  • Visual Studio Code で変更を保存してアプリケーションを再ビルドする
  • Simplicity Connect モバイルアプリを使用して更新を確認する

最終的には、Bluetooth GATT データベースの管理方法、構成変更の方法、Simplicity Studio 6 と Visual Studio Code 全体でそれらをテストする方法を理解できます。

詳細情報:

      クイックスタート - Simplicity Studio 6 - Bluetooth GATT コンフィギュレータ

      必要なハードウェア:

      Silicon Labs Pro/Dev/Explorerキット

      閉じる
      ロードの結果
      閉じる
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software