ビデオ素材

SS6-107:クイックスタート - Simplicity Studio 6 -ソフトウェア・コンポーネントの操作

この資料は、 Simplicity Studio 6 100 の 7 / 7です。今すぐ Simplicity Studio 6 を使ってみましょう。

この動画シリーズでは、Simplicity Studio 6を起動して実行する方法について解説します。

概要

Simplicity Studio 6 のソフトウェアコンポーネントシステムは、すぐに使用できる API と構成を提供し、組み込み開発を加速できます。このビデオでは、これらのコンポーネントが Bluetooth サービスや周辺機器ドライバなどの機能のプロジェクトへの追加をどのように簡素化するかを探ります。

EFR32xG24 Dev Kit を使用して、まず Health Thermometer の例を確認し、ソフトウェアコンポーネントを介してその Bluetooth サービスがどのように含まれているかを示します。構成の変更がコンポーネントインターフェイスを通じてどのように行われるか、また提供される API がアプリケーションコードをどのように簡素化するかがわかります。次に、新しい RGB LED コンポーネントをプロジェクトに追加し、ピンとタイマーを自動的に設定し、その API を使用して測定された温度に基づいて LED の色を変更します。

学習内容:

  • Simplicity Studio プロジェクトでソフトウェアコンポーネントを表示および管理する方法
  • コンポーネントインターフェイスを介して Bluetooth サービスを構成する方法
  • ソフトウェアコンポーネントによって提供される API を特定し、使用する方法
  • 新しい RGB LED コンポーネントを追加し、その機能をアプリケーションコードで使用する方法
  • コンポーネントを使用することで開発時間を短縮し、構成を簡素化する方法

Simplicity Studio 6 でのソフトウェアコンポーネントの検索、管理、設定方法、依存関係とドキュメントの詳細、ワイヤレスおよびハードウェアプロジェクト全体の時間節約方法を学びましょう。

詳細情報:

      クイックスタート - Simplicity Studio 6 -ソフトウェア・コンポーネントの操作

      必要なハードウェア:

      Silicon Labs Pro/Dev/Explorerキット

      閉じる
      ロードの結果
      閉じる
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software