ウェビナー

WF102:Wi-Fi 開発者体験:評価から生産まで

Ezurioが、Veda SL917 Wi-Fi + Bluetooth LE Module Explorer Kit と Canvas Software Suiteを使用した高速WiFi開発の手順を紹介します。オンデマンド・セッションをご覧ください!

このセッションについて

このセッションでは、EzurioがVeda SL917 Wi-Fi + Bluetooth LE Moduleと Canvas Software Suiteを使用した、より迅速なワイヤレスIoT 開発の手順を紹介します。これにより参加者は、提供された開発ツールとサンプル・スクリプトを使用して、Veda SL917 Explorer Kit上でPythonベースのアプリケーションを迅速に構築およびテストする方法が分かります。このセッションでは、BluetoothスキャンやWi-Fiネットワークへの接続から、リモートホストへのPing、SNTP、HTTP、MQTTクライアントとの連携まで、実用的な例を紹介します。それにより、開発者はCanvas Software Suiteを使ってワイヤレス・アプリケーション開発をどのように迅速化できるか明確に理解できるようになります。

講演者

Scott Lederer

Scott Lederer
Staff Engineer
Ezurio

時間

45 分

言語選択:

このビデオでは、AI を活用した翻訳を使用して複数の言語をサポートします。ドロップダウンから希望の言語を選択し、
その後、設定メニューの歯車アイコンを使用して音声と字幕を調整します。



質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software