EFM8BB50 のご紹介:8 ビット MCU ファミリに新たなメンバーが加わる

2023 年 11 月 14 日 | Chad Steider | この記事は 2 分で読めます

Silicon Labs では、組み込み開発のためのシンプルで費用対効果の高いソリューションの提供に取り組んでいます。そのため、 当社の EFM8BB5 8ビット・マイクロコントローラ(MCU)ポートフォリオに EFM8BB50 を追加しました。EFM8BB5 ファミリは、32 ビット・ソリューションの複雑さやコストが増す必要のない、スモール・フォーム・ファクタの低コスト・アプリケーション向けに最適化されています。8 ビット MCU は、組み込み開発で見られる複雑さの増大に対するシンプルなソリューションを探している設計者にとって重要なツールとなっています。他の MCU メーカーがこれらの設計者たちに 32 ビット・ソリューションを提案している一方で、Silicon Labs は 8 ビット・マイクロコントローラ・ポートフォリオに投資し、このツールをエンジニアのツール・ボックスに収めています。

Silicon Labs のスタッフ製品マーケティング・マネージャー、Mark Beecham のBB5 ファミリについての詳細をご覧ください。

EFM8BB5 ファミリは、Silicon Labs の 8-ビット MCU 製品の創業以来の定番であり続けてきた、実績のある C8051 コアの上に構築されています。BB5 ファミリは次の 3 つのバリアントから構成されています。BB50、BB51、そして BB52 です。各バリアントには、ソリューションがあり、ほとんどのアプリケーションニーズを満たします。

  • BB50 は、9 つの GPIO を提供しながら、最小で 2mm x 2mm パッケージという最小のオプションです。
  • BB51 と BB52は、わずかに大きくなる 3mm x 3mm パッケージ内で周辺装置オプションとアナログ機能を強化し、柔軟性もあります。
  • BB52 は、現在市場に存在する低価格のCortex-M0+ MCUと比較して、高性能でコスト効率の高いソリューションを提供し、市場で必要とされているスペースを埋めます。

しかし、8ビット MCU32ビット MCU ほど適していないものがあることに私たちは気づいています。これまで、8 ビットから 32 ビットのソリューションへの移行を希望する設計者は、まったく新しいツールセットを学習し、スイッチを作るために既存の 8 ビットコードベースを捨てる必要がありました。Silicon Labs の Simplicity Studio スイートを使用することで、このプロセスを大幅に簡素化できます。Simplicity Studio は、8 ビット MCU の EFM8 ファミリ、32ビット MCU の EFM32 ファミリ、さらにはワイヤレス SoC の EFR32 ファミリもサポートしています。この単一プラットフォームのソリューションは、設計プロセスから不要な複雑さを排除し、設計者は、新しい開発環境に適応し、開発サイクルを短縮し、製品化までの時間を短縮して、製品開発に時間と労力を集中させることができます。

32 ビット EFM と EFR ファミリ内で、Silicon Labs は、接続されていない製品と接続されている製品の両方を必要とする製品開発をさらに簡素化します。EFM32 および EFR32デバイスは、単一のコードベースで複数の製品ファミリをサポートできるコードおよびパッケージ互換プラットフォームを提供します。当社のシリーズ 2 デバイスは、共通の AI/ML および セキュリティ サブシステムにより、このプラットフォームの共通化をさらに一歩進めました。

セキュリティ面では、設計者は、接続された製品と接続されていない製品の両方について、妥協することなく単一のセキュリティスキームを維持できます。AI/ML がエッジに近づくにつれて、このインテリジェンスのユースケースの数は爆発的に増加し続けています。企業は、これらのユースケースに対応するためにアルゴリズムとモデルの開発に時間と労力を費やしていますが、これらのアルゴリズムをチップセット間で移行できない場合があります。ただし、EFM32とEFR32 デバイス間の共通の AI/ML サブシステムは、その障害を取り除き、複雑さを増すことなくエッジインテリジェンスの広範な採用を可能にします。

私たちは、新しい EFM8BB50 とそれが開発者にもたらす可能性に興奮しています。EFM8BB5 ファミリの詳細と、組み込み開発の簡素化に役立つ方法、または当社の EFM8BB50 データシートをご覧ください。

カテゴリー:
Chad Steider
Chad Steider
シニア製品マーケティング・マネージャー
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software