ビデオ素材

BLE-118:Bluetooth 広告拡張機能

この資料は、 Bluetooth 104 - アプリケーション: 5.1 および 5.2 シリーズの 2 / 3です

この Bluetooth アプリケーションのトレーニングでは、Bluetooth 5.1 および 5.2 の新しく強化された点について説明し、さらにこれらの更新が Bluetooth 設計にどのように利益をもたらすかについて紹介します。

概要

アドバタイズ・パケットは Bluetooth 5.2 以前から制限されていました。小さなパケット・サイズ、制限されたチャネル、非効率的なスキャン・サイクルによって設計は制限されていました。このコースでは、Bluetooth 5.2 アドバタイズ拡張機能がこれらの問題にどのように対処するかを取り上げます。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software