Matter 駆動MGM240 モジュールで開発を加速

2022 年 10 月 10 日 | Mikko Nurmimaki | この記事は 2 分で読めます

スマートホームは、日々新しい製品が発表されている、最も急速に成長している消費者市場の 1 つです。デバイスメーカーは、より便利なガジェットで顧客を獲得したいと考えています。しかし、イノベーションの競争が激化する一方で、デバイスメーカーは複雑なRF設計に苦慮しており、そのため開発コストが増大し、製品化までの時間が遅くなっています。

このブログでは、MGM240 Matter over Thread モジュールで、開発コストと時間を大幅に削減する方法を探ります。

 

ワイヤレスの課題

スマートホーム・デバイスメーカーが抱える主な課題は、製品のイノベーションをいかに高めながら、より迅速な開発、早期の立ち上げ、コスト削減を図り、製品のビジネスケースを収益性の高いものにするかということです。多くの地域で販売されているワイヤレス・マルチプロトコル・デバイスの場合、RF 設計プロセスは複雑で時間がかかるため特に困難が伴い、製品化までの時間が課題となります。

 

RF 設計プロセス

一般的なスマートホーム・ワイヤレス製品の RF 設計プロセスは、次の 4 つの段階に分けることができます。

  1. アンテナやRFの設計段階では、部品表、回路図、レイアウト、シミュレーションなどが含まれます。この段階は、通常、完了に 1 ヶ月ほどかかることがあります。
  2. アンテナは、RF 設計に基づいて、最適化、微調整、テスト、検証など複数の反復とサンプルを通じて開発されます。その結果、設計の複雑さによっては、開発段階に最大4か月かかる場合があります。
  3. ゴールデン・サンプル – 最終的なゴールデン・サンプルとキャラクタリゼーションの作成には、最大 1 か月かかる場合があります。
  4. 認証 – ワイヤレスデバイスは、世界レベルの RF 規制の認証を受ける必要があります。ほとんどの地域には独自の基準や認証プロセスがあるため、全体的な取り組みの労力を増やしています。この段階には、各ワイヤレスプロトコル(Thread や Bluetooth Low Energy など)や地域ごとに個別のラボテストや公式書類の作成などが含まれており、3か月以上かかる場合もあります。

つまり、開発と RF 認証を含む RF 設計プロセスは、最大 9か月以上かかる可能性があり、製品の発売、キャッシュフロー、製品プログラムの財務損益分岐点を遅らせることになります。

RF 設計には、RF とアンテナの設計、ハードウェアとソフトウェアの開発、テスト、グローバルレベルの RF 規制および認証に関する深い知識など、高度な専門スキルを持つチームも必要です。RF 設計プロセスの期間は、1 人のフルタイム従業員(FTE)を考慮すると、人材コストは最大で 300,000 ドルに達する可能性があります($120/時)。さらに、RF 設計には、高価な試験機器、無響室、シミュレーション機器、施設への 100万ドル規模の投資が必要となるため、製品開発コストの増大、財務損益分岐点の遅れ、製品の投資利益率(ROI)の低減などの問題が発生します。

 

MGM240 モジュールが役立ちます

Silicon Labs の MGM240 ワイヤレス・モジュールは、スマートホーム・デバイスメーカーに、同一チップ上にある Bluetooth LE を備えた Matter over Thread 用の低消費電力、高性能のワイヤレス・ソリューションを提供し、ユーザーが簡単にコミッショニングできるようにします。MG24 SoC だけでなく、MGM240 モジュールはコンデンサ、インダクタ、DC-DCコイルなどの 15 もの追加コンポーネントを統合し、デバイスメーカーの部品表を簡素化します。さらに、EMC シールドと高度に最適化されたアンテナが内蔵されています。この MGM240 モジュールは、CE (ヨーロッパ)、UKCA (英国)、FCC (北米、ISED (カナダ)、TELEC (日本)、MIC (日本) 規格の RF 認定を受けており、世界中の市場向けに製品の準備を整えています。

 

スマートホーム・デバイスメーカーにとってのメリット

MGM240 ワイヤレス・モジュールは、デバイスメーカー向けのグローバル・スマートホーム市場へのコスト効率の高い、ファストトラックです。最適化された内蔵アンテナと世界規模の認証により、コストを最大300,000 ドル削減し、財務損益分岐点までの時間を早め、製品の収益性と ROI を向上させます。さらに、この MGM240 モジュールは、開発期間を最大9 か月短縮し、収益化までの時間を短縮し、ROIを高め、ファーストムーバーとしてのメリットを得ることができます。

この MGM240 モジュールは、BoM を最大15から 1 のコンポーネントに簡素化し、調達コストを削減し、供給不足や遅延によるリスクを防止します。また、最適化された RF設計により、多くの種類の機器、機器、施設による多額の技術投資を回避できます。この MGM240 モジュールを使用すれば、RF エンジニアを採用することなく、ワイヤレス・スマートホーム製品を構築できます。

新しい Silicon Labs MGM240x モジュール製品ファミリは、IoT デバイス・メーカーに、いくつかのタイプのスマートホーム・アプリケーションを開発するための最適化されたマルチプロトコル・ソリューションを提供します。MGM240 モジュールの詳細については、 ここを参照してください。

Mikko Nurmimaki
Mikko Nurmimaki
ワイヤレス担当
シニア・マーケティング・マネージャー
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software