カリキュラム(シリーズ)

Works With 2020:Z-Wave 開発と認証

Simplicity Studio 開発環境と Z-Wave 開発者向けにより深いレベルの理解を得ることができます。

概要

Z-Wave と機能する - 開発
Simplicity Studio 開発環境と Z-Wave 開発者向けにより深いレベルの理解を得ることができます。このセッションは、Z-Wave エンドデバイス(センサー、スイッチ、サーモスタットなど)を開発する上で、Simplicity Studio の使用に関する概要を、Simplicity Studio と Z-Wave の特定の機能に焦点を当てながら説明します。別名「Z-Wave 博士」としても知らる Eric Ryherd が、長年にわたる Z-Wave 製品開発で学んだテストとデバッグに関するヒントについて共有してくれます。Eric は、理解するのがなかなか困難なことについてわかりやすく説明し、コストに直結する時間とお金を抱える現場からの逸話をいくつか関連付けて話していきます。
 
Z-Wave と機能する - 認証 
認証はZ-Waveの基礎であり、Z-Waveがオープンスタンダードになるまで継続されます。このカリキュラムのセッションでは、認定がどのように機能するか、新しい基準開発組織でどのように変更される可能性があるか、提供されているツールを使用して、製品をセルフテストする方法について説明します。
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software