• RS9116 Wi-Fi トランシーバ・モジュール
  • |
  • スマートホーム

Wi-Fi 対応スマートロックにより、アクセスの改善、セキュリティの向上、洞察力の向上を実現

|

世界はますますつながりが強まっており、今日の消費者は、自宅のセキュリティや機能など、スマートテクノロジーの利点を日常生活に取り入れようとしています。個人所有の小規模のバケーションレンタルが増え、新型コロナウィルスのパンデミック以降、ハイブリッド・ワークプレイスが普及する中、リモートからアクセス可能で信頼性の高いセキュリティシステムに対する需要は増加し続けています。

 

ますます増えている住宅用スマート・ロック

最近の推計によると、1億3,000万世帯では、少なくとも 1 台のスマートデバイスのホームとなっており、この数字は 2028 年までに最大で 3 億3,500万台に達する見込みです。実際、スマートロック技術が初期の採用段階から過半数が受け入れる段階へと急速に移行する中、消費者の 30% が今後 6 か月以内に自宅にスマートロックを購入する予定だと回答しています。

しかし、現在の製品では、コストが高い、かさばる、見栄えが悪い、ユーザーにとって学習曲線が急である、設置が困難である、操作性が悪い、リモートアクセスが制限されている、などの欠点があります。多くの住宅オーナーにとって、スマートロックは未知であり少し威圧的です。

課題

自宅の Wi-Fi ルーターとシームレスに連携する堅牢で魅力的、かつ非常に安全なスマートロックを作成し、認定スマートフォンまたはタブレットを介して、デッドボルト用の幅広いリモートコントロール機能を提供します。

ソリューション

低電力の Wi-Fi 対応スマートロックにより、デッドボルトのステータスの確認、アクセスログの追跡、ジオフェンシングによるロックとロック解除、一意のアクセスコードの作成、家庭内での共有やアクセスのスケジュール設定が、すべて 1 台のスマートデバイスのアプリ内で簡単に行えます。

その結果

より簡単なアクセスと制御により、ホームセキュリティに対するユーザーの信頼が高まり、どこにいても24時間体制で何が起こっているかを把握できます。

ホームセキュリティ、モバイル化

セキュリティ・リーダーであるHampton は、スマートホームに関連する製品の最先端開発を長年にわたって行ってきました。スマートカメラから統合型漏出検知器、スマート照明システムに至るまで、Hampton の Array 製品ラインは、真に接続された、アクセス可能な住宅用スマートロックの作成に着手しました。

その目標となったのは、当社の数十年にわたるロックとセキュリティの専門知識を活用して、すぐに使える、魅力的で、承認されたタブレットやスマートフォンからユーザーに幅広い Wi-Fi 機能を提供するソリューションを作成することでした。

私たちは、一般の消費者にとって簡単でありながら、スマートデバイスでお馴染みの接続機能を搭載した優れたセキュリティを実現するソリューションが必要だと考えていました。私たちは、誰でも箱から取り出し、自宅のルーターに接続して、すぐに実行できるような物が欲しいと思っていました。現在市場に出回っている大きなブラックボックスではなく、人々が自宅に取り付けたくなるような、洗練された魅力的なロックを探していました。
Julie Ernest
Hampton 製品のコネクテッドホームおよび商業ドア・ハードウェア・マーケティング担当副社長。

Wi-Fi モジュールがスマートロック開発の期待を上回る

新しいスマートロックの重要な要件は、ユーザーがさまざまな方法でロック/ロック解除機能を有効化できるように、自宅のWi-Fiシステムに簡単に接続する必要があることでした。このスマートロックには、最適化された電池寿命と電力出力、強化されたセキュリティ機能、小さなフットプリントが必要でした。Hampton の開発者は、Silicon Labs に頼り、新しい Wi-Fi ロックの半導体コンポーネントを調達するために、ワイヤレス接続を容易にするために最終的に RS9116 Wi-Fi トランシーバ・モジュールを選択しました。

RS9116 は、Wi-Fi およびデュアルモード Bluetooth 5を含む、包括的なマルチプロトコル超低消費電力ソリューションを提供します。このチップは、高いスループット、拡張範囲、電力最適化性能を提供し、外部ホスト MCU と組み合わせることで、スマートホーム向けの最新のオープンソース次世代プロトコルである Matter を可能にします。

Array 開発者は、電池寿命が以前の業界製品の 2 倍以上という、RS9116 を使用して達成できた電池寿命に特に満足していました。Arrayスマートロックをご使用の場合、リチウムポリマー電池の充電は、平均的な使用で1年に1回程度です。

セキュリティを犠牲にすることなく、柔軟性を向上

また、Silicon Labs のチップ内の利用可能なセキュリティ・キー・エンクレーブ、チップ上の複数の場所でエンコードされたバス、ソフトウェア・レベルの暗号化のおかげで、開発者は Wi-Fi 対応スマートロックのセキュリティ機能を向上させることができました。このチップは小型サイズなので、最終的なスマートロックのスマートなフットプリントをサポートし、優れた電力出力で、追加の電力増幅器を必要としませんでした。

最後に、Arrayの開発者は、Silicon Labs サポートチームの可用性と応答性に対して特に満足していました。彼らは、ビジョンと問題点を理解し、Arrayチームとのコミュニケーションを優先させました。


Arrayの Wi-Fi スマートロックは、すぐに使え、パワフルで安全です

Arrayチームの革新的な作業の最終結果は、Array スマートロックでした。これは 2 つのスタイルと3つの仕上げがあり、インストールが簡単で、ユーザーが iOS または Android のスマートフォンやタブレットを接続して、自宅の Wi-Fi ルーターを使用してどこからでもデッドボルトをロック/ロック解除できる小型で強力なデバイスです。

これらの Wi-Fi 対応機能は、ハイグレードなハードウェア生産、簡単な設置、長寿命の電池、従来のキーやキーパッド入力などの複数のアクセス形式と組み合わせることで、Array スマートロックをホームセキュリティ・システムを真にスマートにしたい消費者の優れた選択肢として際立たせています。

Silicon Labs と連携する上で最も優れていることの1つは、その応答性です。日時を問わず連絡を取った場合は、24 時間以内に電話やメールが返ってくることは分かっていました。彼らは私たちのビジョンを見て、私たちの弱点を理解し、私たちのパートナーとして存在してくれました。
Chasen Beck
Hampton のシニア・エレクトロニクス・エンジニア

Silicon Labs の幅広い Wi-Fi ポートフォリオを見る

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software