概要
Simplicity Commander is a utility that provides GUI and command line access to the debug features of an EFM32 device. It allows you to flash firmware, update the kit firmware, and lock, or unlock debug access. Commander can be accessed by either launching it form within Simplicity Studio, or by downloading the standalone version. Simplicity commander is available for the following operating systems:
- Windows x64
- Mac OS X
- Linux x86, ARM32, ARM64
You can find download for each on the download portion of this page.
機能
端末のフラッシュコンテンツをプログラム、消去、読みます
CLI を使用して必要なコマンドをスクリプト化します
トークンまたは NVM3 コンテンツの読み取り、書き込み、解析
ハードウェア・キット・ファームウェアの構成とアップグレード
ファームウェア・イメージの署名と暗号化、デバッグ・アクセスのロック、その他のオプションにより、デバイスを保護します
ダウンロード
Simplicity Commander is currently included with Simplicity Studio 5 as an integrated tool. However, if you choose, you can download the standalone versions at the links below.
技術文書
コミュニティ& サポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。