- 概要
概要
ワイヤレス・セキュリティカメラとビデオドアベル
ホーム中心主義は、消費者がスマートホームセキュリティカメラやビデオドアベルにより多くのお金を費やすように促す世界的な傾向です。このようなタイプの IoT ソリューションの進歩により、ユーザーは誰がドアにいるかを確認し、子供が学校から帰宅したり、荷物が配達されたときにアラートを受け取ることができます。その結果、これらのデバイスは、自宅や外出先でより柔軟で効率的なライフスタイルを可能にしながら、安全性と安心感を向上させます。その結果、世界のスマートホームセキュリティカメラ市場は年平均成長率16%で成長し、2026 年までに 104 億ドルに達すると推定されています。
Silicon Labs のセキュリティ・カメラおよびドアベル向けワイヤレス・ソリューション
Silicon Labs は、最大 4K のスループットを備えた、信頼性の高い低消費電力の高性能 Wi-Fi カメラおよびビデオドアベル向けの最先端のワイヤレス・ソリューションを提供します。SiWx917 SoC は、より高度なカメラ・ソリューション向けの 外部 PSRAM 機能を備え、Wi-Fi 6 の消費電力を最小限に抑えます。アンテナ内蔵の RF 認定モジュールにより、製品化までの時間は最大 9 か月以上短縮できます。
セキュリティリファレンスデザインについての紹介
ワイヤレスカメラやビデオドアベルを設計する際に考慮すべきこと
常時接続の Wi-Fi カメラの電池寿命を最大化する方法
ユーザーが回線電源が利用できない場所にカメラを設置したい場合、頼りになるのは Wi-Fi ソリューションです。残念なことに、ほとんどの Wi-Fi カメラは電力を消費するため、頻繁に電池充電/交換が必要です。一方、Silicon Labs は、電池寿命を大幅に向上させる Wi-Fi ソリューションを持っています。Silicon Labs が SiWx917 を発表するまでは、常時オンの Wi-Fi ビデオ・カメラでは、低消費電力の Wi-Fi 6 SoC が典型的な課題でした。SiWx917 は、ターゲット・ウェイクタイム(TWT)などの省エネ Wi-Fi 6 機能を提供するだけでなく、クラウド接続ワイヤレス・カメラやドアベルの電池寿命を延ばすことができます。
カメラ制御で信頼性の高いサブ GHz ワイヤレスを有効にするには?
サブ GHz 技術を利用することで、安全でエネルギー効率の高いワイヤレス制御を通じて、既存のセキュリティシステムにカメラをシームレスに統合できます。独自規格(FG28)や Z-Wave(ZG28)などのサブ GHz システム・オン・チップ(SoC)オプションを使用すると、Wi-Fi キープアライブ・トラフィックの必要性を排除することで消費電力を大幅に削減し、電池寿命を延ばすことができます。さらに、セキュリティカメラとドアベルシステムは屋内外に多く、セキュリティハブからの集中管理には、長距離かつ効果的な壁への貫通が不可欠です。Silicon Labs のサブ GHz ソリューションは、最大 1.5 マイルの範囲をカバーするため、これらのアプリケーションに最適です。
Wi-Fi 4 と Wi-Fi 6 の比較
家庭内の Wi-Fi 接続デバイスの劇的な増加は、2.4 GHz 帯域の混雑を悪化させました。2022 年には、一般的家庭では、22 台のコネクテッド・デバイスがあり、今後 50 台まで増加すると予想されています。新しい Wi-Fi 規格では、デュアルバンド・ソリューションが導入されました。これにより、トラフィックを 2.4 GHz バンドと 5 GHz バンドに拡散して帯域幅の割り当てを改善できます。しかし、電力を大量に消費するデュアルバンド 5 GHz Wi-Fi は、屋内パフォーマンスを低下させ、設計が複雑になりコストを増加させます。Silicon Labs SiWx917 は、両方の長所を組み合わせています。すなわち、最大 4K のスループットの 2.4 GHz 帯域でシングルバンド Wi-Fi 6 を提供し、大量の電力を消費する 5 GHz帯域 およびデュアルバンド設計を必要とせずに、高密度環境に対応します。
ワイヤレスカメラのセキュリティを最大化する方法
コネクテッドカメラは、住宅所有者に深刻なプライバシーの脅威をもたらします。Silicon Labs は、市場で最も高度な IoT セキュリティ・ソリューションを提供しています。これにより、論理的なサイバー攻撃や物理的な改ざんからデバイスやユーザーを保護し、ブランドの信頼性を高めることができます。
Wi-Fi アクセスポイントの互換性を改善するには?
消費者は、ホームネットワークにセキュリティカメラを組み込む際に多くの課題に直面しています。アクセスポイント・ステーション・モードとともに、煩わしさのない設置を可能にする Bluetooth LE SiWx917 を提供することで、開封後すぐに使えるようになります。次の障害点は、Wi-Fi アクセスポイントの互換性です。Silicon Labs は、何百もの AP デバイスに対して厳密にテストするだけでなく、独立したサードパーティのテスト・ラボを利用して、お客様の製品が自宅にあるアクセス・ポイントに正常に接続されるかどうかを検証し、想定しています。これにより、顧客満足度が向上するだけでなく、コストのかかる製品の返品も削減されます。
バッテリー駆動式のビデオカメラの Wi-Fi スループットを高めるには?
消費電力を最小限に抑えながら、帯域幅から最大限のデータスループットを得るには?Silicon Labs の SiWx917 は、最も競合する SoC の半分の電力消費で 86 Mbps 帯域幅(4K)を提供する最低消費電力の Wi-Fi 6 SoC です。
ワイヤレスカメラのセットアップを簡素化する方法
複雑なカメラコミッショニングは、顧客を苛立たせ、サポートリクエストを増やす可能性があります。Silicon Labs は、ユーザーのデバイス・コミッショニングを簡素化する多くのソリューションを提供します。SiWx917 Wi-Fi SoC は統合されたBluetooth Low Energy の共存を特徴とし、BG22 は、スタンドアロンの Bluetooth LE を提供し、スマートフォンで簡単なカメラ設定を可能にします。
セキュリティカメラのブロック図
- 適切な製品を見つける
適切な製品を見つける
追加製品とサービス
機械学習
Silicon Labs は、あらゆるレベルの経験に対応し、特定のアプリケーションに適したML 開発ツールを提供しています。
セキュリティ
デバイスメーカーは、セキュリティを維持するために、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、クラウドに基盤となるセキュリティ・プラットフォームが必要です。
CPMS
カスタム部品製造サービス(CPMS)により、Silicon Labs のハードウェア(ワイヤレス SoC、モジュール、MCU)を工場でカスタマイズできます。
SDK サポート
重要なセキュリティパッチとバグ修正を最大 10 年間サポートすることで、ソフトウェア開発コストを削減します。
- リソース