クッキーポリシー
当社のウェブサイト全体で Cookie や類似したツールを使用して、パフォーマンスの向上と、ユーザー体験の強化を図っています。このポリシーは、当社のその取り組みについて説明します。
Cookie とは?
Cookie は、ユーザーがサイトやページを初めて訪問する際、ウェブサイトがコンピュータやモバイル機器上に配置する小さなテキストファイルです。Cookie は、このウェブサイト、または他のウェブサイトに次回アクセスした時に、お客様のデバイスを認識するのに役立ちます。本ポリシーで使用される「Cookie」とは、このような方法で情報を収集するすべてのファイルのことを指します。
Cookie には多くの機能があります。例えば、Cookie はお客様のユーザー名と個人設定を記憶し、当社のウェブサイトの優れたパフォーマンスを分析し、最も関連性があるコンテンツを推奨するのに役立ちます。
特定の Cookie には個人情報が含まれています。例えば、ログイン時に「記憶する」をクリックすると、Cookie はお客様のユーザー名を保存します。ほとんどの Cookie は、ユーザーを特定するような情報は収集するのではなく、ユーザーが当社のウェブサイトにアクセスする方法や使用方法、またはユーザーの一般的な位置情報などを収集します。
Silicon Labs はどのような Cookie を使用していますか?
一般的には、当社の Cookie は最大で 4 つの異なる機能を実行します。
必須 Cookie
一部の Cookie は、当社ウェブサイトの運営に必須です。例えば、一部のCookieを使用すると、登録ユーザーを特定し、登録ユーザーだけが利用できるページにアクセスできるようになります。ユーザーがこの Cookie を無効にすると、このユーザーは当社のウェブサイト上のすべてのコンテンツにアクセスすることができなくなります。
パフォーマンス Cookie
その他のCookieを利用して、訪問者のウェッブサイトの使用方法を分析し、ウェブサイトのパフォーマンスを監視します。これにより、製品をカスタマイズし、発生した問題を迅速に特定して修正することで、高品質のエクスペリエンスを提供できます。例えば、パフォーマンスクッキーを使用して、最も人気があるページ、ページ間のリンクの最も効果的な方法を追跡し、一部のページがエラーメッセージを受信する理由を判定します。また、これらの Cookie を使用して、お客様のウェブサイトの利用状況に基づいて、お客様が関心があると思われる記事やサイトサービスを強調表示することもできます。
機能 Cookie
機能 Cookie を使用して、お客様のプリファレンスを記憶させることができます。例えば、Cookieを使用するとサイトにアクセスするたびにユーザー名を入力する手間が省け、ログインの際に表示するウェブサイトの地域版などのカスタマイズ設定を思い起こすことができます。
また、オンラインでのビデオの視聴、ブログへのコメント、Silicon Labsコミュニティ・サポート・フォーラムの使用などの拡張サービスも提供しています。
ターゲティング Cookie
「ターゲティング」Cookieは、当社のサイトや他のウェブサイトへのアクセスを追跡するために使用され、アクセスしたページやフォローしたリンクが含まれます。これにより、サードパーティが、アクセスしたウェブサイトにターゲット広告を表示できます。
当社とサードパーティ・サービスプロバイダは、ターゲティング Cookie を次のために使用します。
- Facebookなどのソーシャルネットワークへのリンク。このソーシャルネットワークは、他のウェブサイトにアクセスしたときに興味を示しそうな広告やその他のオファーを提供するために、ウェブサイトへのアクセスに関する情報を後で使用する場合があります。
- サードパーティーにアクセスに関する情報を提供して、訪問者が興味を示しそうな広告または他のオファーを提示できるようにします。
EU[欧州連合]のお客様の場合は、http://www.youronlinechoices.eu または feedback@silabs.com を通じて当社またはその他のウェブサイトがターゲティングに使用する可能性がある特定のサードパーティー Cookie をオプトアウトできます。複数の広告ネットワークをオプトアウトすることは、それらの特定のメンバーが対象を絞ったコンテンツや広告を配信しないことを意味します。当社のウェブサイトやその他サードパーティーのウェブサイトで、対象を絞ったコンテンツや広告を今後受信しないことを意味するものではありません。上記に参照されているオプトアウトページのいずれかにアクセスするとき、ブラウザが Cookie を拒否するように設定されている、後で自分の Cookie を消去した、別のコンピュータを使用する、またはウェブブラウザを変更した、というような場合は、プリファレンスは非アクティブになる可能性があるため、再度オプトアウトする必要があります。これらの Cookie はすべてサードパーティによって管理されています。詳細については、サードパーティのウェブサイトのプライバシー通知および方針を参照してください(当社サイトで使用されている特定のターゲティング Cookie についての詳細は、以下を参照してください)。
Silicon Labs のウェブサイトで他に誰が Cookie を使用していますか?
多くの企業同様、Silicon Labs では、Google Analytics を使用して、当社のウェブサイトのトラフィックを監視しています。当社は、サードパーティの Cookie を使用して、サイト機能の改善や当社利用規約および著作権ポリシーへの遵守も監視することがあります。Google のプライバシーに関する慣行についての詳細は、Google のプライバシーポリシー をご覧ください。また、Google Analytics オプトアウト・ブラウザ・アドオン をダウンロードして、Google Analytics によって自分のデータが使用されることを防ぐこともできます。
Cookie をブロックできますか?
はい。以下の説明の通り、Cookie の管理から、www.silabs.comのクッキーを無効にするか、上記のターゲティング・クッキーセクションのリンクに従ってターゲティング Cookie をオプトアウトすることもできます。ただし、この操作によりウェブサイトの機能が低下することに注意してください。Cookie の無効を選択した場合は、ウェブサイトの特定セクションが正しく機能しなくなりますのでご注意してください。
この Cookie ポリシーに関するご質問は、当社のプライバシー責任者にメール dataprotection@silabs.com でお問い合わせください。
Cookie の管理方法
当社 Cookie ポリシーで説明する通り、クッキーは当社ウェブサイトを最大限に活用するために役立ちます。当社のCookie を無効にする場合は、当社ウェブサイトの特定セクションが正しく機能しなくなります。例えば、ログインや当社製品に関する特定情報の表示に問題が生じる場合があります。
Cookie を無効にしない限り、お客様が継続して当社ウェブサイトを使用することは、当社 Cookie ポリシーに基づき、このデバイス上で当社がクッキーを使用することに同意したことになります。
ブラウザを使用して Cookie を有効化および無効化する方法
Google Chrome
- ブラウザのツールバーにあるレンチアイコンをクリックします
- [Settings(設定)] を選択します
- 「詳細設定の表示」をクリックします
- 「Privacy(プライバシー)」セクションで、「Content settings(コンテンツ設定)」ボタンをクリックします
- 「Cookie」セクションでクッキーを有効にするには、「ローカルデータの設定を許可する」ことを選択し、これにより、ファーストパーティとサードパーティ両方のクッキーが有効化されます。ファーストパーティの Cookie のみを許可するには、「例外なしでサードパーティ Cookie をブロック」を選択します
- Cookie を無効にするには、「Cookie」セクションで「サイトがデータ設定することをすべてブロックする」を選択します
- Chrome では、様々なレベルでの Cookie の有効化と無効化があります。Chrome で提供されるその他の Cookie 設定の詳細については、Google から次のページを参照してください。http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Microsoft Internet Explorer 6.0、7.0、8.0
- ブラウザウィンドウの上部にある「Tool(ツール)」をクリックし、「Internet Options(インターネットオプション)」を選択します
- このオプションウィンドウで、「Privacy(プライバシー)」タブに移動します
- Cookie を有効にするには:スライダーを「Medium(中程度)」かそれ以下に設定します
- Cookie を無効にするには:スライダを一番上に移動してすべての Cookie をブロックします
- Explorer には、さまざまなレベルの Cookie の有効化と無効化がありますのでご注意ください。Internet Explorer で提供されるその他のクッキー設定の詳細については、Microsoft の次のページを参照してください。http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Mozilla Firefox
- ブラウザメニューで「Tool(ツール)」をクリックし、「Options(オプション)」を選択します。
- [Privacy(プライバシー)] パネルを選択します
- Cookie を有効にするには:「サイトの Cookie を受け入れる」にチェックマークを付けます
- Cookie を無効にするには:「サイトのクッキーを受け入れる」のチェックマークを外します
- Firefox では、さまざまなレベルの Cookie の有効化と無効化があることにご注意ください。詳細情報については、Mozilla から次のページを参照してください。http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
OSX の Safari
- メニューバーで「Safari」をクリックして、「(個人設定)Preferences」オプションを選択します
- 「Security(セキュリティ)」をクリックします
- Cookie を有効にするには:「Accept cookies(Cookie を許可)」セクションで、「Only from site you navigate to(ナビゲート先のサイトからのみ)」を選択します
- Cookie を無効にするには:「Accept cookies(Cookie を許可)」セクションで、「Never(一切許可しない)」を選択します
- Safari にはさまざまなレベルの Cookie の有効化と無効化があります。Safari で提供されているその他の Cookie 設定については、Apple の次のページを参照してください。https://support.apple.com/guide/safari/enable-cookies-ibrw850f6c51/16.1
その他のブラウザ
- ブラウザの「ヘルプ」機能を検索するか、ブラウザの提供元に連絡をしてください。欧州連合によるサードパーティ Cookie ユーザーに関する詳細情報は www.youronlinechoices.eu、米国在住のユーザーのサードパーティ Cookie のオプトアウト方法については www.aboutads.info/choices を参照してください。