- 1. キットを購入する
- 2. ユーザーアカウントを作成する
- 3. 開発環境
- 4. デモを見る
Tiny EdgeにおけるAI/MLとは?
IoT業界では、「エッジ」とは、クラウドコンピューティングに依存するのではなく、ローカルで計算を実行するデバイスを指します。最新の開発であるTiny Edgeは、計算を、センサーノードなどのデータが生成される場所に近づけます。このシフトは、一元化されたクラウドベースのソリューションから、ローカルでデータを収集、処理、推論するエッジノードの分散ネットワークへの移行を意味します。2027年までに、TinyMLを搭載したデバイスが30億台以上販売されると予想されています。TinyMLは、AIのサブセットで、Tiny Edgeデバイスに機械学習モデルを展開することに焦点を当てた技術です。この成長は、スピード、プライバシー、接続性に対するニーズなどの社会的トレンドによって促進されています。さらに、有線技術から無線技術への移行により、Tiny Edgeデバイスの採用がさらに加速化しています。
Silicon LabsのSoC を使用した機械学習のアプリケーション
Silicon Labs のワイヤレス SoC は、予知保全および予防保全のためのセンサ信号処理、ヘルスケア向けの生体信号解析、コールドチェーン監視など、さまざまなMLアプリケーションをサポートしています。また、セキュリティ・アプリケーション向けの音声パターン・マッチング、スマート・デバイス制御向けの音声コマンド、人数カウントやプレゼンス検出などのタスク向けの低解像度のビジョンも実現します。SoC は、さまざまなアプリケーション要件に対応するさまざまなRAMサイズを提供します。機械学習モデルは、マイク、カメラ、加速度や温度などの時系列データを測定するセンサーからのデータに適用されます。これらのモデルには、音声パターン・マッチング、ウェイク・ワード/コマンド・ワード検出、指紋読み取り、常時オンのビジョン、画像/オブジェクト分類および検出が含まれます。検出されたイベントは、要件に従ってさらに処理できます。
AI/ML Silicon Labs を活用したジャーニー
Silicon Labs は、プロセスの各ステップを概説し、プロジェクトの各段階でサポートすることにより、AI/ML デバイスの開発を加速します。私たちは、開発プロセスを簡素化し、デバイスを迅速かつ効率的に市場に投入できるようにお手伝いします。
以下は、AI/ML開発者のジャーニーにおける 3 つの重要なステージと、各ステージを首尾よく完了するために必要な事項の概要です。
開始する
独自のソリューションを構築する
事前構築済みソリューション
1. キットを購入する:ハードウェアと例
Silicon Labs は、超低コストのスモール・フォーム・ファクタから、堅牢なネットワーク向けのコンパクトな機能満載のプラットフォームまでを対象に、さまざまな開発キットとエクスプローラキットを提供しています。ウェイクワード検出、Pacman、ジェスチャー制御など、エキサイティングなデモがいくつかあります。これらの豊富な機能を持つキットは、複数のプロトコルをサポートし、さまざまなメモリ構成で提供され、迅速なデバッグとプロトタイピングを可能にする多様なセンサーや周辺機器が搭載されています。関心のあるデモに基づいて、以下のニーズに最も適したキットを選択してください。デモはハードウェアに依存しません。
| キット | SiWx917 開発キット | EFR32xG24 開発キット | EFR32xG28 エクスプローラー・キット | EFR32xG26 +10 dBm 開発キット |
| OPN | (SiWx917-DK2605A) | (xG24-DK2601B) | (xG28-EK2705A) | (xG26-DK2608A) |
| サポートされる プロトコル | Wi-Fi、Bluetooth、Matter | Bluetooth、Matter、独自規格、Thread、Zigbee | Bluetooth、Sidewalk、Wi-SUN、Z-Wave | Bluetooth、Matter、独自規格、Thread、Zigbee |
| 説明 | SiWx917 Wi-Fi 6および Bluetooth LE 5.4 開発キットは、ワイヤレス IoT アプリケーションのテスト、開発、プロトタイピングを迅速に行うためのコンパクトでありながら機能満載の開発プラットフォームです。 | EFR32xG24 開発キットは、コンパクトで機能満載の開発プラットフォームです。これは、ワイヤレス IoT 製品の開発とプロトタイプ作成の最速パスを提供します。 | EFR32xG28 Explorer キットは、スモール・フォーム・ファクタの開発および評価用プラットフォームで、Sub-GHzおよびBluetooth LE向けのIoTアプリケーションの迅速なプロトタイピングとコンセプトの作成に焦点を当てたEFR32xG28SoCをベースにしています。 | EFR32xG26-DK2608A 開発キットは、コンパクトで機能満載の開発プラットフォームです。これは、ワイヤレス IoT 製品の開発とプロトタイプ作成の最速パスを提供します。 |
| 価格 | $40 米ドル | $79 米ドル | $34 米ドル | $89 米ドル |
| Flash/RAM | 8 MB フラッシュメモリ、672 kB SRAM、8 MB PSRAM | 1536 kB / 256 kB | 1024 kB / 256 kB | 3.2 MB/512kB |
| MVP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| センサー | マイク、温度センサー、慣性センサー | 慣性センサー、ステレオマイクロホン、圧力センサー、照度センサー | 温度センサー | 慣性センサー、ステレオマイクロホン、圧力センサー、照度センサー |
2. ユーザーアカウントを作成する
開発キットをお待ちの間、ユーザーアカウントを設定することをお勧めします。
Silicon Labs のアカウント:
Silicon Labs のアカウント:このアカウントでは、開発者コミュニティ、入門ガイド、プライベート GitHub リポジトリ、Simplicity Studio 開発環境にアクセスできます。アカウントを作成するか、ここでアカウントへのアクセスを確認できます。
3. 開発環境の設定
開発環境の選択には多くの選択肢があることは承知していますが、Simplicity Studio は Bluetooth を使用してデバイスを開発するのに最適な選択肢だと考えています。その理由は:
- プログラマとデバッガ機能を搭載しているため、手動セットアップの心配がありません。
- 購入済みのボードを認識し、使用できるサンプルアプリを特定します。
環境の設定にヘルプが必要ですか?スタートガイドをお使いいただければすぐに起動して実行できます。
Simplicity Studio v6のフルオンラインインストーラーをダウンロードする
4. デモを見る
以下は、最小限のコーディングで簡単に実現できる追加のアイデアのリストです。以下に提案するように、参照されているアプリケーション例を修正します。これらのユースケースは、すぐに使えるデモとしてではなく、さらなる評価のための完璧なコンテキストを提供します。ここに示すすべてのデモは、Simplicity Studio の「Example Projects & Demos」で利用できます。左側のメニューで、「Capability → Machine Learning」でフィルタリングし、AI/MLサンプルアプリケーションを表示およびインポートします。
事前に構築されたアプリケーションを10分ですぐに起動して実行できます。
トレーニングを受けたモデルから
30分でMLアプリケーションを作成する方法を学習します。
追加デモ
アプリケーション開発をゼロから開始するのは簡単なことではありません。当社のSimplicity SDKには、最も頻繁に使用されるケースをカバーする多数の組み込みデモとサンプルが含まれています。
デモと例にアクセスするには:
- Simplicity Studio のダウンロードとインストール
- 「Example Projects & Demos」セクションに移動します
- 左側のフィルターメニューで、「Capability -> Machine Learning」を選択して、最新のAI/MLサンプルアプリケーションを表示およびインポートします。
音声分類機能
このアプリケーションは、マイクロコントローラ用の TensorFlow Lite を使用して、Micrium OS カーネルタスクでマイクに記録された音声データを分類します。この分類は、基板上のLEDを制御するために使用されます。デモは Simplicity Studioの一部としても利用できます。
推奨キット:
Magic Wand
このアプリケーションは、加速度計でさまざまな手のジェスチャーを認識するように訓練されたモデルを示しています。検出されたジェスチャーは、シリアルポートに印刷されます。デモは Simplicity Studioの一部としても利用できます。
推奨キット:
Blink
このアプリケーションは、正弦関数を再現するようにトレーニングされたモデルを示しています。モデルは 0~ 2pi の範囲の値が継続的に入力され、モデルの出力を使用してLEDの強度を制御します。デモはSimplicity Studio の一部としても利用できます。
推奨キット:
ロック・ペーパー・シザーズ
外部カメラを使用して、手のジェスチャー(グー、パー、チョキ)をリアルタイムで認識するオンデバイスの画像分類デモ。MCU 上で直接動作する TFLM モデルで組み込みビジョンを実証します。
推奨キット:
デバイス改ざん検知
IMU データを使用して、デバイスの改ざんを示す可能性のある異常なモーションパターンを検出する時系列異常検出デモ。オンデバイスで完全に動作し、本番環境に対応するエッジ AI アプリケーション向けに設計されています。
推奨キット:
1. モデルを構築
すでに.tfliteファイルの準備ができていますか?次のステップに進む:「テストと検証」
モデルをトレーニングし、展開可能な形式に変換する準備をします。
ML開発に精通している場合は、以下のステップに従ってください。
カスタマイズされたコード
まず、AI/MLモデルを設計し、トレーニングします。これには、データの収集と前処理、適切なモデルの選択、トレーニングパラメータの設定が含まれます。
機械学習モデルの構築支援については、TensorFlow のドキュメントを参照してください。モデルを .tflite に変換するためのサポートについては、LiteRT のドキュメントを参照してください。
事前に構築された機械学習ソリューションをお探しの場合は、最後のタブ「事前構築済みソリューション」に移動してください。
2. テストと検証する
組み込みターゲットに対するモデルのパフォーマンスを評価し、必要なパフォーマンス指標を満たしていることを確認するためにモデルを検証します。
モデルをプロファイルする
TensorFlow Lite for Microcontrollers (.tflite) モデルを製品に導入する前に、Silicon Labs のハードウェアでどのように動作するかについて洞察を得ます。
Silicon Labs Machine Learning Model Profilerは、ターゲット・ハードウェア上で直接推論パフォーマンスを分析するのに役立ちます。MCU およびマトリックス・ベクトル・プロセッサ (MVP) などのハードウェア・アクセラレータ全体にわたるレイテンシー、メモリ使用率、および実行分布に対する可視性を提供します。
モデルプロファイラを使用すると、次のことができます:
- 実際のハードウェアで推論レイテンシーを測定
- レイヤーごとの実行タイミングを表示
- CPU とアクセラレータの利用率を理解
- パフォーマンスのボトルネックと最適化の機会を特定する
Simplicity Studio 6からプロファイラを起動し、開発ボードを接続してプロファイリングを開始します。最終的なデプロイの前に、インサイトを使用してモデルを改良、最適化、検証します。
3. モデルを展開する
検証済みのモデルを組み込みデバイスに統合して展開します。
- AI/ML SDK 拡張機能を追加する
- StudioでTensorFlow Microコンポーネントを設定する:コンポーネントを設定して、組み込みデバイスに適したカーネルを選択します
- モデルを含め、実行する:.tflite モデルをアプリケーションにコピーし、Simplicityプロジェクトのconfigフォルダーに格納します。
- 後処理の実施:モデルの出力を処理するために必要な後処理ステップを追加し、それをアプリケーションのロジックと統合します。
ターンキーソリューション
開発プロセスを簡素化し製品化までの時間を短縮する、Silicon Labs SoC 向けに事前構築済みのすぐに展開可能なAI/MLソリューション。
設計パートナー
Silicon Labs は、カスタマイズされたAI/MLソリューションの設計と開発を支援するために、以下のサードパーティのAI/ML設計サービス会社を事前審査し、認定しています。
開始する
1. キットを購入する
2. ユーザーアカウントを作成する
3. 開発環境
4. デモを見る
独自のソリューションを構築する
1. モデルを構築
2. テストと検証する
モデルを展開する
事前構築済みソリューション
パートナー