Matter プロトコルは、スマートホーム・デバイスに汎用言語を与え、エコシステムの境界を越えて話すことを可能にしながら、セットアップと使いやすさも簡素化します。このことは、Matter が市場から非常に多くの注目を集めている理由の一つです。しかし、Matterは、ほとんどのデバイスメーカーが考えたことのない重大な脅威をもたらします。大規模でオープンなMatter対応市場で、どのように差別化すれば良いのでしょうか?Matterは、アプリケーションレベルの統一基準として、すべてのブランドの競争力を平準化し、差別化を困難にしています。この記事では、Silicon Labs のスマートホーム・エコシステム・チームの Craig Babcock が、競争の激しい市場で自社の製品を差別化し、購入者の心をつかむための 5 つの方法について説明します。
Matter スマートホーム
スマートホーム・デバイス・メーカーが、Matter プロトコルにそれほど精通しているのはなぜですか?簡単です。それは、さまざまなスマートホーム・エコシステムとブランドの製品との間で、普遍的な相互運用性をもたらすからです。また、Matter はデバイスのセットアップと使いやすさも簡素化します。これは、デバイスメーカーや消費者をさらに混乱させるような、新たなワイヤレス技術を導入するわけではありません。代わりに、これは Google Weave、Apple HomeKit、Zigbee など、既存の実証済みのプロトコルの最良の部分から構築された、アプリケーションレベルのプロトコルです。また、世界をリードする 3 つのワイヤレス技術を使っています。動作には Wi-Fi と Thread、簡単なセットアップには Bluetooth Low Energy です。メーカーは、既存の Zigbee および Z-Wave デバイス向けにマルチプロトコル・ブリッジを構築して Matter デバイスと機能させ、新しい市場へのスムーズな移行を実現することもできます。
消費者にとってのメリット何ですか?
消費者にとってのメリットは、お気に入りの小売店やオンラインストアで買い物をする際に、例えば、スマート LED 電球を自信を持って購入し、スマートホーム・エコシステムや制御アプリに接続できることです。電球を選ぶときは、接続の選択肢に基づいて選ぶのではなく、その機能に基づいて自由に選択できます。Amazon Alexa と Google Home の間で分かれている家庭でも、同じLEDが両方のエコシステムで機能することになります。
Matter を使用すると、消費者は自宅の他のデバイスと連動できるので、最終的に、新しいスマートホーム製品を安全に購入できます。どのブランドのどの Matter スマートホーム・デバイスでも、顧客が選択したスマートホーム・アプリとセットアップしてペアリングできます。また、誰が作成したかに関係なく、音声アシスタントで制御しながら、他のスマートホームと連動します。これにより、これまで神経がすり減るようなデバイスのインストールや設定作業が不要になります。
スマートホーム・デバイス・メーカーのメリット
今日、メーカーは、エコシステムごと、製品ごとに別々の在庫管理単位(SKU)を開発する必要があるかもしれません。例えば、Amazon Alexa、Apple HomeKit、Google Home のユーザー向けにスマートホーム・スイッチを販売するには、3 つの異なる SKU と、多くの場合、異なるハードウェアとソフトウェアを備えた 3 つの独立した製品が必要です。統合されたMatterに対応した市場の時代では、デバイスメーカーや製造業者にとって必要とされるのは、1つの製品につき1つのSKUです。これは、開発や生産コストを節減し、サプライチェーン全体を簡素化し、収益の劇的な改善につながる可能性が高いため、大きな経済的利益となります。
Matter は、スマートホーム・デバイス・メーカーにとって、1つの大きな、そして急成長する市場、つまりエコシステムの生態系を生み出しています。エコシステム間の障壁を打ち破り、よりスムーズなユーザ体験を生み出すことで、スマートホームの導入が加速し、多くのデバイスメーカーにとって大きな収益源が解放されます。
しかし、Matter はワイヤレス業界がデバイスメーカーに対して約束した無期限の権限ですか?そうではありません。その上振れには、多くのメーカーが予想していなかった課題が伴います。大規模でオープンな Matter に対応した市場で、スマートホーム・デバイスを差別化する方法。
Matter スマートホーム・デバイスを差別化する 5 つの方法
Matter が消費者のために IoT の世界を簡素化すると、デバイスメーカーの競争分野も平準化し、差別化が難しくなります。他のデバイスとは違うデバイスをどのように構築しますか?人々が真に欲しがり、お金を払いたいと思うユニークな機能をどのように開発しますか?Matter に対応したガジェットの海で、バイヤーを貴社ブランドをフォローするファンに変えてしまうような情熱の対象をどのように作り出しますか?
Silicon Labs のスマートホーム・エコシステムチームの Craig Babcock は、製品の差別化において安易なトリックは信じていません。基本的なことを正しく理解することは、すでにすべてを見てきた消費者にとってはより重要なことです。こちらが、2022 年そしてこれから、Matter のスマートホーム・スペースで消費者を感動させるための 5 つの方法です。
1. 機能するワイヤレス
ワイヤレス性能の低下は、通常、ユーザーの最大の迷惑要因の 1 つになっています。単一のカスタマーサポート・ケースまたはワイヤレス性能の低下による根拠のない保証の返却は、製品マージンを破壊する可能性があります。しかし、信頼できるワイヤレスで Matter デバイスを有効にすることで、メーカーはこの課題を効果的な差別化方法に変えることができるため、これはチャンスとなります。常に機能するワイヤレスがあるということは、ひどいユーザ体験に対する保証のようなものです。しかし、製品メーカーとして、ワイヤレスの開発は難しいことは既にご存知でしょう。製品がどこで使われ、室内の電波干渉がどの程度なのか、わからないからです。
最高のワイヤレス性能は、高い送信電力と受信感度の組み合わせによって達成されます。Silicon Labs の EFR32MG24ワイヤレス SoC(MG24)は、最大 + 19.5 dBm の伝送パワーと世界をリードする -104.5 dBm のレシーバー感度を備えた、市場で最高のリンク予算 124 dBm の Matter 用 Thread プロトコルを提供します。これにより、オープンフィールドの 4 分の 3 の距離に対応する、最大で 300 メートルの屋内レンジにてデバイスを可能にし、すべての部屋で信頼性の高い接続を確保できます。
2. よりインテリジェンスに
スマートホーム・デバイスは、もはや単なる虚栄心の強いガジェットではありません。スマートホーム・デバイスは、実際の生活ニーズを満たし、時間を節約し、所定の家事タスクを円滑に遂行し、音声コマンドを介して直感的にユーザーとやり取りし、また誰が指示を出しているか特定する必要があります。例えば、家庭用監視カメラは、誤報を避けるために対象物を分類して、犬、郵便配達人、泥棒の違いを判別し、十分な知能を備えている必要があります。インテリジェント洗濯機は、振動の異常を検出し、機械が故障する前にベアリングの摩耗を予測します。
スマートホームにおけるインテリジェンス・レベルは、製品の差別化に人工知能と機械学習(AI/ML)機能が必要となり、電池駆動デバイス上でも高いレベルにまで押し上げられています。MG24 ワイヤレス SoC は、独自のAI/ML ハードウェア・アクセラレータを内蔵しており、エネルギー消費量の1/6 で最大 4 倍の速さで ML 推論をを可能にします。これにより、より多くのインテリジェンスを電池駆動デバイスに詰め込むことができます。また、最端エッジの AI/ML 対応型アプリケーションは、クラウド接続のレイテンシーを回避し、インターネット接続がダウンした場合でも Matter デバイスを動作可能な状態に保ちます。
3. より少ない電池と充電
米国環境保護庁(EPA)によると、米国人は、さまざまなスマートなポータブル機器に電力を供給するために、毎年約 30 億個の乾電池を購入しています。現在、リチウムイオン電池のリサイクル率は全世界でわずか5パーセントに過ぎません。環境に対する意識は高まる傾向にあり、電池の交換、リサイクル、充電池にまつわる面倒な作業を好む人は誰もいません。エネルギー効率に優れたワイヤレスデバイスは、電池の無駄が少なく、交換や充電の間隔が長いため、持続可能性に敏感な消費者が夢中になる次のデバイスとなる可能性があります。Silicon Labs の Matter や Thread 用MG24ワイヤレス SoC は、超低アクティブ電流とスリープ電流を特長としており、コイン型電池で数年間動作できるため、この長い電池寿命で差別化を図ることができます。
4. 信頼
スマートホームの分野では、プライバシーが消費者の最大の関心事となっていますが、その理由は容易に理解できます。誰かがホーム監視カメラ、スマートスピーカー、または住居侵入アラームをハッキングしていると考えるのは、恐ろしいことです。新聞記事に載るような違反が1度でもあると、デバイスメーカーのブランドに重大な損害を与え、製品の販売に劇的な損害を与える可能性があります。「信頼」は、2022 年そしてこれから、究極のスマートホームの差別化要因となり得ますか?それは可能です。しかし、オープン・プロトコルだけでは、高度で急速に進化するサイバー脅威からデバイスを保護することはできません。MG24 は、市場で最も高度な IoT セキュリティスイートである Secure Vault™ を実行することができます。これにより、最高の PSA 認定レベル 3 セキュリティと、業界で最も広範な製品寿命サポートを通じて、最大 10 年まで、信頼をブランドの差別化要因にすることができます。
5. 長寿命 Matter デバイス
環境に対する意識は、消費者の購入決定に影響を与えています。人々は持続可能な消費を望み、より長持ちする製品を好みます。しかし、彼らは毎年、より高度な新機能を求めています。長持ちする家電と聞くと、パラドックスな感じに聞こえますね?お使いのデバイスが大容量のメモリと、最大 256 kB の RAM と 1536 kB のフラッシュメモリを備えた MG24 のような無線アップデートに対応している場合、将来のソフトウェア・アップデート、プロトコル・バージョン、セキュリティ・パッチに対応できます。今こそ、長持ちする Matter デバイスで差別化を図りながら、機能を切望するユーザー層に、毎年新しい何かで印象付けることができます。こ
ガジェットを購入して、これをセットアップすれば、お持ちのスマートホーム・システムで動作します。そのデバイスをお気に入りのスマートホーム・アプリとペアリングして、お好みの音声アシストでコントロールできます。誰が製造したかは関係ありません。Matter が約束していることは、消費者とメーカーにとってようやく夢が叶ったように聞こえます。しかし、市場での差別化を図るには、Silicon Labs の MG24 ワイヤレス SoC が、電池や充電を低減しながら、常に機能するワイヤレスで Matter スマートホーム・デバイスを実現できます。より多くのインテリジェンスをギリギリまで詰め込み、より長持ちする、ユーザーに信頼される製品を構築することができます。