8 ビット MCU 耐用寿命保証コミットメント

Silicon Labs は、マイクロコントローラの 8 ビットファミリの全メンバに対し、最低 10 年のライフ・サイクルを目標としています。8 ビット MCU ファミリは、安定したライフ・サイクルを要求する応用および業界をターゲットにしています。MCU の 8 ビットファミリは、広く入手可能なミックス・シグナル CMOS プロセス技術を利用して設計されました。

Silicon Labs provides a minimum longevity commitment for continued availability of all its 8-bit MCU product families until clearly defined dates as set out below. If, for business, technical or other reasons beyond Silicon Labs’ reasonable control, Silicon Labs finds that it is necessary to discontinue a product, our policy is to issue an EOL notice that provides 6 months from notice to place final orders and 12 months from notice for final shipments. 製品の生産を別の製造設備または技術に移転する必要性が生じた場合、Silicon Labs は標準 PCN プロシージャを使用するお客様に通知を行います。

デバイスのファミリ デバイス数 発売日 最低限の耐用寿命保証
Laser Bee 20 8-bit Microcontrollers 2015年11月 2029年3月
Busy Bee 45 8-bit Microcontrollers 2015年2月 2029年3月
Sleepy Bee 12 8-bit Microcontrollers 2015年2月 2029年3月
Universal Bee 10 8-bit Microcontrollers 2017年2月 2029年3月
C8051F00x/1x 14 8-bit Microcontrollers 2003年2月 2027年3月
C8051F02x 4 8-bit Microcontrollers 2003年2月 2027年3月
C8051F04x 8 8-bit Microcontrollers 2003年2月 2027年3月
C8051F06x 8 8-bit Microcontrollers 2003年2月 2027年3月
C8051F12x/13x 12 8-bit Microcontrollers 2004年8月 2027年3月
C8051F2xx 7 8-bit Microcontrollers 2003年2月 2027年3月
C8051F30x 13 8-bit Microcontrollers 2003年2月 2027年3月
C8051F31x 8 8-bit Microcontrollers 2003年2月 2027年3月
C8051F32x 5 8-bit Microcontrollers 2006年2月 2027年3月
C8051F33x 11 8-bit Microcontrollers 2005年4月 2027年3月
C8051F34x 21 8-bit Microcontrollers 2006年2月 2027年3月
C8051F35x 4 8-bit Microcontrollers 2004年3月 2027年3月
C8051F36x 10 8-bit Microcontrollers 2004年7月 2027年3月
C8051F38x 21 8-bit Microcontrollers 2011年4月 2027年3月
C8051F39x 10 8-bit Microcontrollers 2012年8月 2027年3月
C8051F41x 5 8-bit Microcontrollers 2006年3月 2027年3月
C8051F50x 10 8-bit Microcontrollers 2008年8月 2027年3月
C8051F51x 10 8-bit Microcontrollers 2008年8月 2027年3月
C8051F52x 9 8-bit Microcontrollers 2008年8月 2027年3月
C8051F53x 9 8-bit Microcontrollers 2008年8月 2027年3月
C8051F54x 12 8-bit Microcontrollers 2008年8月 2027年3月
C8051F55x 8 8-bit Microcontrollers 2008年8月 2027年3月
C8051F56x 8 8-bit Microcontrollers 2008年8月 2027年3月
C8051F57x 8 8-bit Microcontrollers 2008年8月 2027年3月
C8051F58x 10 8-bit Microcontrollers 2009年3月 2027年3月
C8051F59x 10 8-bit Microcontrollers 2009年3月 2027年3月
C8051F80x/1x/2x/3x 48 8-bit Microcontrollers 2009年10月 2027年3月
C8051F85x 9 8-bit Microcontrollers 2013年7月 2027年3月
C8051F86x 9 8-bit Microcontrollers 2013年7月 2027年3月
C8051F90x/1x 8 8-bit Microcontrollers 2009年12月 2027年3月
C8051F92x/3x 6 8-bit Microcontrollers 2007年11月 2027年3月
C8051F96x 15 8-bit Microcontrollers 2011年12月 2027年3月
C8051F97x 6 8-bit Microcontrollers 2014年6月 2024年6月
C8051F98x 13 8-bit Microcontrollers 2010年6月 2027年3月
C8051F99x 6 8-bit Microcontrollers 2010年6月 2027年3月
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software