32 ビット MCU 耐用寿命保証コミットメント

Silicon Labs は、ARM® Cortex® -M マイクロコントローラの EFM32™ ファミリの全メンバに対し、最低 10 年のライフ・サイクルを目標としています。EFM32 ファミリは、メータリング・アプリケーションなどの超低消費電力、高メモリ、接続性、および安定したライフサイクルを必要とするアプリケーションおよび産業分野を対象としています。MCU の EFM32 ファミリは、広く入手可能な 180nm および 90nm ミックス・シグナル CMOS プロセス技術を使用して設計されています。

以下に明確に示されているように、Silicon Labs はすべての EFM32 製品ファミリにおいて最低限の継続的提供期間を保証しています。ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。製品の生産を別の製造設備または技術に移転する必要性が生じた場合、Silicon Labs は標準 PCN プロシージャを使用するお客様に通知を行います。

デバイスのファミリ 発売日 最低限の耐用寿命保証
EFM32 Giant Gecko GG11 2017年7月 2029年3月
EFM32 Tiny Gecko TG11 2018年3月 2029年3月
EFM32 Jade Gecko JG12 2017年3月 2029年3月
EFM32 Pearl Gecko PG12 2017年3月 2029年3月
EFM32 Jade Gecko JG1 2015年12月 2029年3月
EFM32 Pearl Gecko PG1 2015年12月 2029年3月
EFM32 Happy Gecko 2015年5月 2026年3月
EFM32 Zero Gecko 2013年9月 2026年3月
EFM32 Wonder Gecko 2013年5月 2026年3月
EFM32 Leopard Gecko 2011年9月 2026年3月
EFM32 Giant Gecko 2011年9月 2026年3月
EFM32 Tiny Gecko 2010年3月 2026年3月
EFM32 Gecko 2009年10月 2026年3月
Precision32 低消費電力(SiM3L) 2012年10月 2024年1月
Precision32 USB(SiM3U) 2012年2月 2024年1月
Precision32 アナログ集約型(SiM3C) 2012年2月 2024年1月
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software