Gecko SDK および Simplicity SDK のサポート・ポリシー
当社の最新のエンベデッド・ソフトウェア・プラットフォームである Simplicity ソフトウェア開発キット(SDK)は、当社のシリーズ2および今後のシリーズ 3 デバイス向けに特別に設計されています。
新しい SDK は Gecko SDK から分岐し、開発者が当社のシリーズ 2 および 3 製品の高度な機能を活用するのに役立つ新機能の提供を開始します。
当社の Gecko ソフトウェア開発キット(GSDK)は、シリーズ 0 および シリーズ 1 デバイスのユーザー向けに引き続き提供されます。
Gecko SDK は、当社のソフトウェア・ポリシーに基づいて提供される長期的なサポート、メンテナンス、品質、および応答性に変更を加えることなく、すべてのシリーズ 0 および 1 デバイスをサポートし続ける予定です。
リマインダー通知
GSDK リリースメンテナンスの有効期限
- GSDK 4.1(最新バージョン4.1.6)のメンテナンスは 9 月末まで
- GSDK 3.2(最新バージョン 3.2.9)のメンテナンスは 10 月末まで有効です。
パッチリリーススケジュール
メジャーリリースとマイナーリリースごとに、最低 18 か月のサポートが受けられます。 サポートは 2 つのカテゴリに分かれています。アクティブとメンテナンス。
アクティブ
- 最新のメジャー マイナーリリースはアクティブリリースです
- パッチには、あらゆるレベルの問題に対する修正が含まれる場合があります。
- 新しいアクティブリリースは、約 6 か月ごとに行われます。
メンテナンス
- 新しいリリースが利用可能になると、リリースはメンテナンスに移行します
- パッチには、影響の大きい問題に対する修正のみが含まれます
- メンテナンス期間は約 12 ヶ月です
長期サポート(LTS)
- LTS リリースは、長期間メンテナンスサポートを受ける特別なリリースです。
SDK拡張メンテナンスサービス(SEMS)
- SEMS を使用すると、特定の SDK リリースのメンテナンスを拡張できます。 詳細は SEMS ページをご覧ください。
1最新のパッチのリリースノートをチェックして、サポートされているデバイスの完全なリストを確認してください。
2GSDK 4.4 LTS は、アクティブなシリーズ 0 と 1 台のデバイスの GSDK 4.4 メンテナンスサポートを拡張します。
3公開時に最新の Simplicity SDK リリースに追加される シリーズ 3 のサポート
サポートポリシーに関するよくあるご質問
サポートとはどういう意味ですか?
サポートされた SDK は、Silicon Labs の技術サポート対象となるものであり、問題を解決するためのソフトウェア・パッチの対象となります。Silicon Labs のハードウェアおよびソフトウェア製品に関する技術的な質問は、当社のサポートフォーラムをからサポートされています。
パッチはどのくらいの頻度でリリースされますか?
パッチのスケジュールが設定されていません。アクティブな SDK リリース(最新のメジャー.マイナーリリース)のパッチには、(当社の判断で)あらゆるレベルの問題に対する修正が含まれ、古いリリースのパッチよりも頻繁に発生する可能性があります。パッチは、問題が発見、評価、解決されると利用可能になります。
影響が大きい問題は何ですか?
影響の大きい問題には、重大なレベルのバグやブロッカーレベルのバグ、セキュリティの脆弱性などがあります。 この問題のレベルは、Silicon Labs の顧客およびその製品に対する重大度と影響に基づいて決定されます。 高品質で安定したリリースを提供しながら、すべての顧客のニーズのバランスを取ることが当社の意図です。
問題を見つけました。どのように報告すればよいですか?
まず、ソフトウェアのリリースノートをチェックして、それが既知の問題かどうかを確認してください。次に、ソリューションを検索するか、当社のサポートフォーラムで問題を報告してください。
メンテナンス終了日以降のリリースはどうなりますか?
無料サポートはメンテナンス終了日まで提供されます。Silicon Labs では SDK Extended Maintenance Service(SEMS)も提供しています。SEMS を使用すると、特定の SDK リリースのメンテナンスを拡張できます。 詳細については、SDK Extended Maintenance Service ページを参照してください。
SDK に関するよくあるご質問
Simplicity SDK とは?なぜ新しい SDK があるのか?
Simplicity SDK は、シリーズ 2 と今後の シリーズ 3 ワイヤレスおよび MCU デバイスをベースに IoT 製品を構築するための組み込みソフトウェア開発プラットフォームです。これは、ワイヤレス・プロトコル・スタック、ミドルウェア、周辺機器ドライバ、ブートローダ、アプリケーション例を統合し、電力が最適化されたセキュアな IoT デバイスを構築するための製造品質のフレームワークです。
Simplicity SDK は、広く採用されている Gecko SDK の続きとなるものです。 Simplicity SDK 2024.6は Gecko SDK v4.x と非常によく似ており、全体的な構造とアーキテクチャが非常に似た同じプラットフォーム上に構築されています。
シリーズ 2 とシリーズ 3 のデバイスとワイヤレス技術が進化し続けるにつれ、Silicon Labs が提供するソフトウェア・サポートも進化していきます。Simplicity SDK には、シリーズ 2 と 3 デバイスでのみサポートされる新機能の開発が含まれます。Gecko SDK は、シリーズ 0 と 1 デバイスの長期サポート・オプションとなる成熟した製品です。 デバイスファミリとシリーズ の詳細をご覧ください。
Simplicity SDK が利用可能になりましたが、Gecko SDK は引き続きサポートされますか?
はい。Gecko SDK には新しいリリースは計画されていませんが、影響の大きい問題に対するパッチの適用対象となるメンテナンスのリリースがいくつかあります。また、Gecko SDK 4.4 は、シリーズ 0 と 1 デバイスの長期サポート・オプションでもあります。
GSDK 4.4 LTS とは?このリリースのメンテナンスはいつ終了しますか?
Silicon Labs は、アクティブ・ハードウェア製品向けにサポートおよび保守されているソフトウェアを提供することに尽力しています。GSDK 4.4 LTS は、Simplicity SDK で有効化されていないシリーズ 0 とシリーズ 1 デバイスの長期サポートリリースです。4.4 LTS のメンテナンス期間は未定ですが、当社の意図は、メンテナンス日をまだアクティブな状態(NRND や EOL ではない)のデバイスをカバーするように延長することです。
Gecko SDK は引き続き シリーズ 2 デバイスをサポートしますか?
はい。サポートされている Gecko SDK リリースの シリーズ 2 デバイスの有効化は引き続きパッチの対象となりますが、新機能は利用できません。シリーズ 2(そして今後のシリーズ 3)デバイスの新機能は、今後 Simplicity SDK リリースに追加されます。 シリーズ 2 デバイスの最新の機能が必要なお客様は、そこで始めるか、最新の Simplicity SDK リリースに移行してください。
デザインがシリーズ1(EFR32xG1x)に基づいている場合はどうなりますか?
- GSDK 4.4.x は、2025 年 6 月までメンテナンスが提供されるため、引き続き使用できます。
- その後、4.4.x LTS に移行して、当社の長期サポートとメンテナンスを無料で受ける必要があります。
- EFR32xG1x デバイスが新しい設計に推奨されている限り、メンテナンスは継続されます。
- このサポートは、現在と同様に、Silicon Labs によって分類された重要なバグ修正のみを提供します。
- 4.4.x LTS に移行しないことを選択した場合、関連する手数料を伴うメンテナンス期間を延長する SEMS 契約をリクエストできます。
シリーズ 2(EFR32xG2x)をベースにした設計で、ファームウェアが Gecko SDK を使用している場合はどうなりますか?
- GSDK 4.4.x は、2025 年 6 月までメンテナンスが提供されるため、引き続き使用できます。
- その後、新機能、機能、継続的なサポートのために、Simplicity SDK リリースに移行する必要があります。
- シリーズ 2 で GSDK 4.4.x で留まることを選択した場合、関連する料金を伴うメンテナンス期間を延長する SEMS 契約をリクエストできます。このサポートは、Silicon Labs によって分類された重要なバグ修正のみを提供します。
シリーズ 2(EFR32xG2x)をベースにした設計で、ファームウェアが Simplicity SDK を使用している場合はどうなりますか?
- お客様は当社の最新 SDK を使用しており、引き続き当社の最新のデバイス、機能、修正、改善ができます。
- 各リリースは、18 か月間無料でサポートされるものとします。
- メンテナンスの期限が切れたら、Simplicity SDK の最新リリースに移行する必要があります。
- 最新の Simplicity SDK リリースに移行しないことを選択した場合は、SEMS 契約を要請して、関連する料金を含むメンテナンス期間を延長することができます。このサポートは、Silicon Labs によって分類された重要なバグ修正のみを提供します。