スマートホームが気候変動を食い止める方法
気候変動に関する大きな会議が開催されると、多くの人がそこで発表されるであろう重大な宣言について推測することがよくあります。パリ協定と国連の気候変動枠組条約の目標に向けた国家的行動を加速させるよう、世界のリーダーにはますます圧力がかけられています。しかし、政治家や大手業界は、今世紀半ばまでに世界のネットゼロを確保することのみを期待すべきでしょうか?もし、本当の変化が実際は自宅から始まるとしたら?いずれにしても、世界の CO2 排出量の約30 %は家庭から生産されていると推定されています。
スマートホーム技術は、持続可能な生活の術をますます再構築しています。インテリジェント・サーモスタット、スマート照明スイッチ、自動エネルギー管理システム - これらのタイプのスマートホーム技術は、環境被害を低減するための低炭素排出指向ソリューションに対するニーズの高まりに直接対処しています。リモートホーム・モニタリング・システム、地震モニター、アクセス・コントロール・キットなどは、私たちが自分たちの最大の資産と、その中に住む大切な人たちを守るために、セキュリティと安定を促進します。そして、スマート白物家電、音声制御システム、ディスクリート・カメラ、センサーは、人々がより自信を持って持続可能な生活を送れるような力を与えることができます。
より安全で環境に優しく、より効率的な存在という三つの良いことを試みることは、現在および将来の世代の平和と繁栄を実現することを目的とした、国連の持続可能な開発目標の達成において、ますます重要な役割を果たしています。
Silicon Labs では、お客様がグローバルな開発課題を測定可能に解決できるコネクテッド・デバイスを構築するお手伝いをさせていただきます。これには、エネルギー効率の改善、より良い医療サービス、インフラの革新、持続可能な都市、責任ある生産など、さまざまなことが含まれます。開発者が複雑なワイヤレスの課題を解決し、業界を変革し、経済を成長させ、生活をより便利で持続可能なものにする革新的なソリューションで迅速に市場に投入できるようにすることが、私たちの目的です。
気候変動に取り組む技術に関して言えば、私たちは素晴らしい数々のスマートホーム・アプリケーションが市場に登場してきているのを目にしています。
スマート照明と暖房システム
家庭では、エネルギー効率の良い コネクテッドED 照明が、大幅な省エネを実現し、生活の空間をパーソナライズすることが可能になります。モーションベースのスマート照明が、使用するエネルギーが35パーセント低いということをご存知でしたか?また、ホームオートメーションはエネルギー消費を 15% 削減できます。これは、米国で、2 億トンの CO2 が大気中に放出されるのを防ぐ可能性があることを示しています。
Google Nest を使用することで、複数の LED 照明をスケジュールして制御できます。しかし、本当の意味での魔法は、このルーチンが Google Nest の学習型サーモスタットで集計されるときに発生します。このサーモスタットは、入居者の行動に基づいて家庭のエネルギー・ニーズも管理します。しかし、今年初め、Google は新たな Nest Renew サービスを発表しました。これにより、このサーモスタットはエネルギー・プロバイダーたちと直接通信し、地域の送電網のエネルギーがクリーンになるまでの暖房と冷房の時間を自動的に切り替えることができます。このサービスを 1,000 万世帯が購入すれば、大気から年間 5,000 万トンの CO2 をさらに削減できると推定されています。
スマートアプライアンス
環境センサーとアクティビティ・センサーは、ドライウォールの内側、ベッドやフロアマットなどの家具の内側、あらゆるサイズの電化製品の内側など、事実上どこにでも埋め込むことができます。家電をスマートにすることで、予知保全警告の発信を通じて電力消費量を削減し、安全性を高めることができます。実際には、家電は大きくなればなるほど、偶発的な火災のリスクが高まります。Electrical Direct によると、イギリスでは 2019~2020 年の間に、家電による偶発的な火災が 15000 件発生しています。
スマート灌漑
世界人口の増加と淡水資源の減少を鑑みて、国連は水の利用可能性と持続可能な管理を保証する持続可能な開発目標(Sustainable Development Goal)を確立しました。住宅所有者は、この貴重な資源の優れた管理人になることができます。例えば、スマート灌漑システムは、センサーからデータを収集し、事前に定義されたユーザー注文をアクチュエーターに送信し、庭のスプリンクラーを使用するタイミングを示します。
気候変動との戦いが続く中、当社は、グローバルな開発者コミュニティを活用して勝利を収めるという驚くべき力を認識しています。彼らはヒーローです。当社は、住宅のような複雑な RF 環境でネットワーク範囲を拡大するメッシュ技術を含む、シンプルで信頼性の高い堅牢な IoT ソリューションを提供することで、引き続きこれらのお客様をサポートします。
私たちは、スマートホーム・デバイスのメリットをフルに活用できるさまざまな素材と、高品質のデバイスを簡単、迅速、経済的に市場に投入する方法に関する教育的アイデアを取り揃えています。
スマートホームの仕組みについて:リンク。