Secure Vault は、2020 年 LEAP Awards による IoT セキュリティのゴールドスタンダードです

2020 年 10 月 7 日 | Silicon Labs | この記事は 1 分で読めます

モノのインターネット(IoT)を通じて世界がつながるにつれ、データ・セキュリティとプライバシーの問題はますます複雑になっています。IoT ソリューション・プロバイダーは、新しい革新的な攻撃から保護するために適切な措置を講じる必要があります。そうすることは必須です。

Silicon Labs は、セキュリティ・コミュニティ、顧客、そして業界と協力して、接続されたデバイスの保護に役立つように設計された最先端の技術を提供することに尽力しています。そのために、当社では Secure Vault、モノのインターネット(IoT)デバイスを、拡大し進化するさまざまな脅威から保護するための最先端のハードウェアとソフトウェアをつくりました。

9 月に当社の Wireless Gecko シリーズ 2プラットフォームで初めて発売された Secure Vault は、ArmのPSA 認定済 プログラムとioXt Allianceのサードパーティ IoT セキュリティ認証をすでに取得しています。Secure Vault は、ハードウェアの信頼の起点に基づくセキュアブート、セキュアなデバッグ、物理的な改ざん、認証のためのセキュアな ID、IoTセキュリティ違反や知的財産の侵害のリスクを大幅に低減する物理的にアンクローナブルな機能(PUF)キー管理技術など、業界最高のセキュリティを備えています。市場からの評価は上々です。

そして今回、Secure Vault は、今年の LEAP(Leadership in Engineering Achievement Program)アワードのコネクティビティ部門で金賞を受賞し、また一つ大きな羽を手に入れました。LEAPアワードの独立審査員である 14 名の工学や学術の専門家は、Secure Vault を「進化し続ける問題に対する新しい現代的ソリューション」として評価し、Silicon Labs がコネクテッドされたプライバシーとセキュリティをどれだけ進化させてきたかを評価しました。 

LEAP アワードは、設計エンジニアリング分野にサービスを提供する最も革新的で先進的な製品を表彰するものです。この年次コンテストには 100 人以上の応募があり、デザインエンジニアリングにおける最も革新的で先進的な製品に敬意を表していました。

ウェビナーの再生はこちらからご覧いただけます。IoT セキュリティ担当シニア・プロダクト・マネージャーの Mike Dow が、セキュリティ脅威がどのように変化、エスカレートし、IoT にこれまで以上に重点を置いているのかについて説明します。また、欧州の GDPR やカリフォルニア州の SB-327 などの政府の規制は、IoT デバイスのセキュリティ認証など、セキュリティのベストプラクティスを強化するようメーカーに圧力をかけることで、脆弱なデータやプライバシーを保護するために最近導入されました。

Silicon Labs は、2020 Works With 仮想スマートホーム開発者会議で ioXt Alliance とセキュリティ規制ワークショップを共同開催しました。このワークショップでは、セキュリティ規制の状況、Silicon Labs の新しい Secure Vault がこれらの規制を満たす上でどのように役立つか、ioXt Alliance が、IoT 製品のセキュリティ・レベルの統一的な評価と認証の必要性にどのように対処するかについて検討しました。2020 Works With IoT セキュリティ規制のリプレイをご覧ください。

Silicon Labs
Silicon Labs
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software