半導体業界に参入する準備が整った学生のためのトップリードとリソース
当社が指針としている価値観の 1 つは、優れた人材を採用、育成、および強化することです。Silicon Labs のインターンシップ・プログラムは、ソフトウェア、設計、オペレーション・エンジニアリング、技術マーケティング、販売、企業マーケティング、財務の分野で非常に人気のある役職を通して、この理念を育んでいます。インターンの方々は、私たちと一緒にいる間、実世界の問題を解決する手伝いをして、Silicon Labs に不可欠な有意義なプロジェクトに取り組んでいます。また、考え方の多様性、合理的なリスク負担、現状への挑戦を称える企業文化を体験できます。当社のインターンは、IoTや半導体の分野で最も優秀な人材と一緒に働くことができ、彼らはインターンを業界の将来のリーダーに育てることにも投資しています。
コーヒーを飲みながら、最高戦略責任者の Daniel Cooley のような幹部にキャリア・アドバイスを求めることもあります。
2002 年に Silicon Labs でインターンとしてキャリアをスタートさせた Daniel は、学校で学んだエンジニアリングの基礎を実際の実践に取り入れることを熱望しています。長年にわたり、Daniel は半導体業界の歴史にまたがる工学生のための貴重なリソースのリストをキュレーションしてきました。彼が、その経緯について少し話をしてくれました。

「半導体業界は、とても魅力的です。なぜなら、ここは当社の最新の科学的知識、物理学、化学、機械工学、材料科学、通信理論、コンピュータ科学、機械学習など、そのリストのほぼすべてが集結されているからです。半導体業界は、地球上で最もグローバルで相互接続されたサプライチェーンであり、年間何百億ものチップを世界経済の隅々まで出荷しています。私は、あらゆる可能性のある未来において、半導体は今以上に重要である、と言いたいのです。
私たちが半導体業界を築き上げてくれたイノベーターとビジネスリーダーに最大限の敬意を払っています。また、最も影響力があり、やりがいのあるキャリアを築くためには、業界がどのように発展したかを勉強し、理解し、感謝する必要があります。このような歴史的理解なしにキャリアを進めようとするのは、地図もなく、季節風や潮流もわからないまま大海原を航海しようとするようなものです...私ならそんなことはしません。
私は、この業界の歴史に関するコンテンツをできるだけ多く検索し、吸収することを心がけました。どのソースも完璧ではありませんが、グループとして考えると、この複雑で美しい業界をすぐに理解できます。これは、開始するための部分的なリーディングリストです。終わったら、何百もの追加ソースがあります。それを探すために時間を費やすのであれば...」
- 情報:歴史、理論、洪水
- トランジスタ、パート 1、パート 2、およびパート 3
- マイクロチップのメーカー:Fairchild Semiconductor の記録的な歴史
- The Chip: 2 人のアメリカ人がどのようにマイクロチップを発明して革命を起こしたか
- Crystal Fire: トランジスタの発明と情報時代の誕生
- 集積回路により多くのコンポーネントを組み立てる
- ファブレス:半導体業界の変革
- 信号の消失:Blackberryの驚異的な成長と壮大な崩壊の裏にある隠された物語
- 妄想の生存のみ
- スリングショット
- The Intel Trinity: Robert Noyce、Gordon Moore、Andy Grove が世界で最も重要な企業を設立した経緯
- 口頭インタビュー:Morris Chang
- アナログ回路設計の技術と科学
- Mobile Unleashed:当社デバイスにおけるARMプロセッサの起源と進化
- Samsung Rising: アップルに打ち勝ち、技術の征服の乗り出した韓国の巨人のインサイドストーリー