カリキュラム(シリーズ)

Works With 2020:センサーの構築方法

このトレーニングでは、Simplicity Studio を介した IoT センサー・プロジェクトについて詳しく説明します。エンジニアは、設計を始めるための最良の方法を知ることができます。

概要

IoT センサーは、プロセス・モニタリングなどの商用用途でも、ウェアラブル・デバイスやライフスタイルやセキュリティのホーム・センサーなどのパーソナル用途でも、ユーザーにとって実用的な情報にデータを収集するための基盤となります。IoT センサーは、鍵、照明、空調システムなどのエンドデバイスに送信される制御要求を検証します。また、火災や警報器などの事象もトリガーし、対応するオペレーターに通知されます。

このセッションでは、Simplicity Studio を介した IoT センサー・プロジェクトについて、そして主な注意事項の概要も説明します。既存のソリューションを活用するオプションを提示し、設計を開始する最適な方法を選択します。



Works With 2025 オンデマンドIoTトレーニング

今年の主要なIoTカンファレンスで行われた、すべての基調講演、ファイヤーサイド・チャット、テクニカルIoTトレーニング・セッションを体験してください。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software