IoT の未来に向けたインテリジェントなワイヤレスおよび AI/ML テクノロジー
IOTE Shenzhen Expo は、IoT エコシステム全体を網羅する一連の IoT 活動や会議を開催するもので、世界最大、最先端の IoT トレードショーとして知られています。今年の IOTE Shenzhen は、8月28日~30日に Shenzhen World Exhibition and Convent Center(Baoan)で開催されます。
以下に関するライブまたはビデオでのデモをご希望の方は、展示ホール 10 のブース 10A-26 に是非お立ち寄りください。
Bluetooth
チャネル・サウンディングの新機能をサポートする BG2x Bluetooth レンジ・デバイスおよび位置情報サービスの開発に、当社の Bluetooth SoC とモジュールがどのように役立つかをご覧ください。また、新興のエネルギー収穫アプリケーションとソリューションについても学びます。
機械学習
Silicon Labs は、エッジ・インテリジェンス・デバイス向けの超低消費電力機械学習ソリューションを作成するパイオニアです。ボックスドロップやキーワード検出、人気のPac-Manゲームなど、MG24 マルチプロトコル SoC を特長とする複数の機械学習デモをご覧ください。
Matter
私たちは、他社の追随を許さないソリューションを通じて、Matter をリードし続けます。Matter over Thread、Matter over Wi-Fi、Matter & Zigbee リファレンスデザインをサポートする MG24または MG26 SoC に基づく、当社の主要なワンストップ・マター開発プラットフォーム。新規および既存のスマートホームデバイスをシームレスに接続します。
Wi-Fi
当社のSiWx917最低消費電力 Wi-Fi 6と Bluetooth LE SoC を搭載した Wi-Fi カメラのリファレンスデザインをご覧ください。 当社の Wi-Fi ポートフォリオは、超低消費電力、エッジ・コンピューティング向けの高性能、業界最高のセキュリティ、長距離の Wi-Fi と Bluetooth をサポートしています。
講演セッション
8 月 29 日(木) | 14:40 — 15:00
超低消費電力 Wi-Fi 6 + Bluetooth LE ソリューションが IoT アプリケーション・シナリオを拡大
Bruce Huang | Silicon Labs 中国、スタッフ FAE
IOTE Shenzen Expo の詳細および登録については、iotexpo.com.cn をご覧ください。