Works With 2022 でインパクトのあるコネクテッド・デバイスを作成するためのスキルを構築する
Works With は、現在 3年目を迎え、インパクトのあるコネクテッド・デバイスの作成に必要なスキルの構築に関心を持つ開発者にとって見逃せないイベントとなっています。今年のイベントは、3日間にわたって 75 を超えるテクニカルセッションと、10 のハンズオンワークショップが開催されます。今年は、出席者が興味のあるセッションを受講する機会を増やすため、さらに1日追加されました。
今年は、この技術内容の深さと、パネル、セッション、基調講演に参加する 150 名以上もの業界リーダーたちの名連なったことと相まって、Works With 2022 はこれまでで最も意欲的なものとなっています。
IoT 開発者トレーニングのためのテクノロジー固有のトラック
Works With 2022 は、Matter、Wi-Fi、Bluetooth、Wi-SUN など、IoT を形作るテクノロジー固有の機能トラックを備えています。一部のトラックには、現在または新しいトピックに焦点を当てたセッションやワークショップが含まれています。たとえば、Matter トラックでは、より統一化された IoT へのパスに焦点を当てています。当社はグローバルブランドと提携して、スマートホームの最新動向を共有し、Amazon Alexa、Amazon Sidewalk、Google Home など、Matter とあらゆるエコシステムのパワーを解き放つ新製品を設計、構築、革新する方法の詳細なトレーニングを提供しています。
Amazon Sidewalk に特化したトラックもあります。このトラックでは、玄関の外でもスマートホーム・デバイスの有用性を向上させるために、低帯域幅、長距離接続に付随する設計上の考慮事項について探ります。Amazon Sidewalk の SW-201 ハードウェア設計に関する考慮事項を含むコースとセッションでは、Bluetooth LE、CSS、FSK 無線プロトコルの使用など、Amazon Sidewalk のアーキテクチャとインフラストラクチャの操作方法について説明します。

Wi-Fi
Wi-Fi 専用のトラックでは、共存の課題を克服することから、製品の応答性と電池寿命の適切なバランスを見つけることに至るまで、さまざまなトピックをカバーします。Wi-Fi は依然としてデバイスをインターネットに接続する最も手軽な方法です。開発者主導のコースを通じて、参加者は Wi-Fi をアプリケーションに統合しながら、電源やセキュリティ要件を設計し、新しい認証基準をナビゲートする方法について学びます。
Bluetooth
Works With 2022 は、デバイスの試運転、位置情報サービスの展開、リアルタイムの位置情報サービスのための低消費電力 Bluetooth 接続の統合、エネルギー変換とストレージ、医療施設や医療機器などへの統合のための各種技術コースを提供します。
Matter
Matter は、今年の Works With のアジェンダで大きく取り上げられており、より統合された IoT のためのデバイス構築に関心を持つ開発者やエンジニアのために幅広いセッションがあります。Amazon、Apple、Google、Samsung SmartThings、その他のテクノロジーのリーダーたちが、スマートホームの未来に対するインサイトとビジョンを共有し、Matter の力を解き放つ新製品を設計、構築、革新する方法に関する詳細なトレーニングを提供します。

IoT の Who's Who からの基調講演
今年の会議では150 名以上のテクノロジー・リーダーが率いる 75 以上のテクニカルセッションと 10 ハンズオンワークショップに加え、 IoT で最も影響力のある方々の基調講演も行われます。
Works With 2022 基調講演は以下の通りです:
- スマート コネクテッド・デバイスの機会と影響 - Silicon Labs の CEO、Matt Johnson が、Google Home の製品管理担当ディレクターの Karen Yao 氏、Amazon Sidewalk のジェネラル・マネージャー兼 CTO の Tanuj Mohan 氏、Amazon Alexa Smart Home のビジネス開発およびソリューション・アーキテクチャ担当ディレクターの Laura Szkrybalo 氏と共に、家庭、都市、産業および商業アプリケーションにおけるスマートコネクテッド・デバイスの機会と影響について議論します。
- Matter は(ほぼ)到来しています。では、何をすればいいですか? - Stacey on IoT のホストである Stacey Higginbotham が、Amazon、Comcast、Google、Samsung SmartThings、Connectivity Standards Alliance (CSA)、Silicon Labs の幹部とのパネル・ディスカッションを主導します。
- Matter とより統合された安全な IoT 体験:Tuya と Aqara の会話 - Silicon Labs のホーム & ライフ担当シニア・バイス・プレジデントの Jake Alamat が、Tuya のアジア太平洋地域担当ゼネラル・マネージャーの Ross Luo と、Aqara の海外製品担当ゼネラル・マネージャーの Nicholas Wei とともに、Matter の基準と、その可能性を最大限に活用する方法について議論します。
- 機械学習とIoT:エッジ での機会 - Silicon Labs の産業・商業担当シニア・バイスプレジデントである Ross Sabolcik は、SensiML の CEO である Chris Rogers 氏、Johnson Controls の VP 兼最高技術責任者である Vijay Sankaran 氏、Schneider Electric の戦略・イノベーション・規格担当グローバル・ディレクターである Makarand 'Mak' Joshi 氏とともに、AI/ML がエッジに到達することで生まれるソリューションとアプリケーションに関する知見を共有します。
- リアルタイムおよび超長距離での IoT の進歩:Skylab と LifeSmart の会話 - Ross Sabolcik が、Skylab の R&D ディレクターの Sherman Xie 氏に加わり、RTLS とその分野を牽引するトレンドについて、また、LifeSmart の CEO 兼創業者である Denny Dong 氏が、CoSS 通信プロトコルに基づいて北京冬季オリンピック向けに開発したスマート・ソリューションについて議論します。
Works With 2022に登録し、セッション、講演者、ワークショップの全リストを確認するには、こちらにアクセスしてください:https://workswith.silabs.com/home