Matter でスマートホームをよりスマートに

2021 年 11 月 30 日 | Bob O-Donnell | この記事は 3 分で読めます

TECHnalysis Research, LLC は、テクノロジー業界および専門金融コミュニティに戦略的コンサルティングおよび市場調査サービスを提供する市場調査会社です。

以下は、業界の専門家、Bob O’Donnell が執筆した 4 部構成のシリーズの第 3 シリーズです。

スマートホームは、私たちの生活をより快適で豊かなものにするために設計された、インテリジェントなコネクテッドデバイスで満たされているという考えを、以前から持っていました。実際、スマート・スピーカーやドアベル、電球、カメラ、洗濯機などのコネクテッド・デバイスに基づいて、すでに世界中の何億戸もの家庭がスマートホームと認定されています。

しかし、これらの住宅所有者の多くに、スマートホームの現実が期待したビジョンと合致していると思うかどうかを尋ねてみると、かなりの不満を聞くことになるかもしれません。個々の製品がそれぞれの機能を果たしていないということではありません。異なるベンダー(およびエコシステム)から複数の製品を入手して連携させることは、多くの場合、ほとんどの人が思っているよりも困難であることがわかっています。その結果、人々は個々のコネクテッド・デバイスの恩恵は享受するかもしれませんが、これらのスマートホームデバイスが共同で何を達成できるかについては完全に理解することはできません。これがもうすぐ変わるかもしれません。

この問題の大きな部分は、スマートホーム・デバイスの世界のさまざまなプレイヤーが選択を迫られ使用している、さまざまな規格やプロトコルにあります。WiFi、Bluetooth、Zigbee、Z-Wave、Thread に対処するのに物理的な接続の観点から困難であるだけでなく、アプリケーション・レイヤーにおける異なる通信手段という問題もあります。これらの課題を認識し、多数の大規模なエコシステム・ベンダー(特に Apple、Amazon、Google)、および Silicon Labs を含む他の多くのスマートホーム・デバイスおよびコンポーネント・メーカーが、これらの互換性の問題を克服できるようなフレームワークを一緒に構成しました。この統一されたスマートホーム規格の本来の名前は、Project CHIP(Connected Home over IP、またはインターネット・プロトコル)でしたが、その後、Matter という名前に変更されました。

Matter の興味深い点は、複数の既存のスマートホーム関連技術を本質的に最大限活用し、消費者に優しい方法ですべてをまとめることです。具体的には、Matter は、Bluetooth からのデバイス検出プロトコル、高電力接続用の WiFi と低電力接続用の Thread の IP ベースのメッシュ対応ワイヤレス接続、および Zigbee からのデバイスとその機能をコヒーレントな全体へ記述するための Zigbee クラスタ・ライブラリ・データ・モデルを使用します。それに加えて、Matter は、ゼロ・トラスト・モデルに基づいて、デバイス間接続や無線アップデートなどのセキュリティ、暗号化、認証メカニズムを定義します。さらに、Matter 規格は既存のスマートホーム・デバイスの大規模な設置ベースを認識し、Zigbee と Z-Wave を活用する少なくともいくつかの既存スマートホーム・デバイスとの接続を可能にするブリッジも提供します。

幸い、消費者はこれについて心配する必要はありません。単に Matter 認定のロゴが付いていれば、接続されたドアロック、電球、その他のデバイス、それらを制御するためのソフトウェア・アプリケーションとクラウドベースのサービスが、メーカーに関係なく、簡単に連動し、安全に機能することになるからです。この裏側では、Matter プロトコルは従来のOSI ネットワーキングスタックの複数のレイヤーを定義するため、物理的な接続、認証メカニズム、さらにはネットワーク・アプリケーション・レイヤーでの一般的なデータモデルの転送を処理します。

率直に言うと、難易度が高くかつ包括的な目標であり、完成までに時間がかかったのは、このプロセスが広範囲に及んでいることも一因としてあります。幸いなことに、Matter の認証プロセスは 2022 年の前半に開始される予定です。一方、最初の Matter 認証製品は 2022 年の後半に設定されます。

当然ながら、これらすべての要素を統合するには、多大な労力を要します。特に、同時無線通信、プロトコル・ブリッジ、セキュリティの実装などの低レベルの機能に関しては、多大な労力を要します。Silicon Labs は、これらのスマートホームの無線技術すべてをサポートするチップの設計と構築の経験を有しています。さらに、同社の Secure Vault などのセキュリティ・コンポーネントは、ハードウェア ID、暗号化データなどのオン・チップ・ストレージ用に最適化されています。最後に、そして間違いなく最も重要なことは、Silicon Labs はこれらの要素をすべて結びつけるためのソフトウェアの作成において豊富な経験を持っていることです。実際、Matter のソースコードの 20% は Silicon Labs によって提供されています。

Matter の最終的な目標は、スマートホームの現実を最終的にスマートホームのビジョンの約束と一致させることです。これは、コネクテッドデバイス業界の関係者全員が評価できるものです。実際、Matter の最初の焦点はスマートホームですが、それを可能にして標準化する機能は、産業やその他の形態のモノのインターネット (IoT) アプリケーションにも関連しています。これらの製品のエンドユーザーと製品の設計や構築を行う企業は、重要な業界リーダーや重要なコンポーネント・サプライヤーから賛同を得た、堅固で包括的な規定から恩恵を受けることができます。

長い間待ち望まれていたことですが、Matter は、あらゆる種類のIoTアプリケーションを、まさにmatterにすることができるのです。

Twitter @bodtech で Bob O’Donnell をフォローしてください。

カテゴリー:
Bob O-Donnell
Bob O-Donnell
技術分析研究担当社長兼主任アナリスト
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software