Tech Talks 2023、4 つの技術固有のトレーニングウェビナーで始める
2023 年 2 月 8 日 | Silicon Labs | この記事は 1 分で読めます
Silicon Labs の 2023 Tech Talks への登録が開始しました。Wi-Fi、Matter、LPWAN、Bluetooth を対象とする 4 つの技術固有のトレーニング・シリーズが実施されます。開発者主導の 1 時間のセッションはそれぞれ、参加者が業界やアプリケーション分野にまたがって革新的な IoT 製品を市場に投入するために必要なスキルを身につけるのに役立つように設計されています。さらに、各セッションでは Silicon Labs の専門家とのライブ Q&A が実施され、参加者は特定の開発に関する質問に対する回答をリアルタイムで得ることができます。各セッションはシリーズに分かれていますが、能力開発の取り組みをサポートするセッションには必ずご参加ください。
4 つのシリーズすべてが今月から始まり、毎週新しいセッションが続きます。
各トレーニングシリーズについて
- 当社の IoT技術用 Wi-Fi シリーズは、今日の機能満載の設計に必要な電力要件、サイズ、セキュリティ、共存を実現するために Wi-Fi がいかに進化したか、また、モジュール、SoC、ソフトウェア、開発ツールの提供がアプリケーション設計にシステムレベルのアプローチをどのように提供しているかについて探求します。
- Matter トレーニング シリーズは、IoT 開発者が消費者向けおよび産業用アプリケーション向けに、Google Home、Amazon Alexa、Samsung SmartThings、Apple HomeKit などのエコシステム全体でユーザーに素晴らしい体験を提供する製品を設計するのを支援するために作成されました。
- LPWAN 技術 シリーズでは、Amazon Sidewalk が家庭を超えて接続性を拡張し、デバイスメーカーに新たな可能性を開拓しながら、エンドユーザーに利便性を提供する方法を探ります。また、LPWAN の低コスト、低消費電力の特性が、Wi-SUN をスマート・メータリング、ユーティリティ管理、その他の産業アプリケーションに最適なものにする方法についても説明します。
- 当社の Bluetooth シリーズは、SoC とモジュールのフルポートフォリオと幅広い開発ツールで設計を最大限に活用するための方法を開発者に示すことを目的としています。
このシリーズを開催し、開発を加速し、ユーザーのためにより良い接続体験を作成し、この技術が IoT 開発にもたらす可能性を引き出すための実践的かつ技術的なリソースをお届けできることを楽しみにしています。2 月 2 日からスタートする、毎週木曜日の10 : 00 CT /17:00 CET に開催される 2023 Tech Talks シリーズにご参加いただくには、こちらからご登録ください。登録プロセス中に、どのシリーズに最も興味があるかを示していただくこともできます。
カテゴリー: