Z-Wave IoT ゲートウェイ開発のための SDK 統合
Unify SDK:Z-Wave IoT ゲートウェイ開発における大きな前進
最新の Unify ソフトウェア開発キット(SDK)のリリースでは、Z-Wave サポート、セキュリティ、およびプロトコル機能を大幅に強化するために設計されたアップデートが導入されています。このリリースは、Unify が Z-Wave のみに焦点を当て、Zigbee および Bluetooth プロトコル・コントローラのサポートを削除したことを明確に示しています。主なアップデートには、 Z-Wave コマンドクラスのサポートの拡充、Z-Wave S2V2 Alpha の導入、Matter ブリッジ の対象範囲の改善が含まれています。これらの変更により、より合理化され、安全で効率的な開発体験が保証されます。
この Unify SDK リリースの主なアップデート
Z-Wave コマンドクラスサポートの拡充
Z-Wave コマンドクラスは、Z-Wave デバイスの機能と能力を定義します。相互運用性を改善するために、このリリースでは、よく使用される Z-Wave コマンドクラスを追加しました。これにより、開発と認証を簡素化しながら、コア機能は確実にそのまま維持されます。
完全にアップデートされた Z-Wave コマンドクラスリストが利用でき、開発者はサポートされている機能を明確に参照できます。既存のツールにコマンドクラスが見つからない場合は、コントリビュータライセンス契約 (CLA) を通じて独自のコマンドクラスの実装を追加できます。
リポジトリの分割:持続可能性と調整
最新リリースでは、リポジトリをリファクタリングして3つの異なるリポジトリに分割することで、ユーザ体験が大幅に向上しました。以前は、すべてのコンポーネントがモノリポジトリ(モノレポ)に格納されていたため、複雑な依存関係とコード管理という課題が発生しました。リポジトリを 3 つのリポジトリに分割することで、コードベースはよりアクセスしやすくなり、開発者が理解し実装しやすくなりました。この戦略的な動きは、開発プロセスを簡素化し、より効率的で開発者にとって使い易いものにすることを目的としています。
Z-Wave S2V2 Alpha の導入
このリリースの主な焦点はセキュリティであり、Z-Wave S2V2 (Security Version 2)Alpha を導入できたことを非常に嬉しく思います。このアップデートは、暗号化と認証メカニズムを強化し、デバイス保護を強化します。
S2V2 のアルファバージョンはすでに Z-Wave エンドデバイスでサポートされています。
Unify SDKは現在、ゲートウェイ側でS2V2サポートを統合し、コントローラとエンドデバイス間のエンドツーエンドのセキュリティを確保しています。これは、暗号化と認証メカニズムを強化し、より安全な開発環境を提供するものです。S2V2 セキュリティの実装は、現在Unify側でアルファ段階にあることに留意することが重要です。これは、基本的なセキュリティ機能は整っているものの、今後のアップデートでさらに改良や最適化が行われることを示しています。
Matter ブリッジ:範囲の調整
Matter ブリッジ は、Matter と非Matter デバイス(この場合は Z-Wave デバイス)間の通信を容易にするコンポーネントです。このリリースでは、Matter ブリッジ を例示コードとして再定義しています。例示コードは、開発者が開発を加速化するための機能的な出発点となります。特定の実装のために、必要に応じてコードをアップデートおよび変更できます。提供される例示コードは、開発者の出発点となるように設計されたもので、Silicon Labs によって管理されていません。
さらなるサポートが必要ですか? Silicon Labs 開発者サービスで、専門家のサポートとカスタム・ソリューションをご利用ください。
Unify SDK はZ-Wave 開発専用となる
これらのアップデートにより、Unify SDKは大きな変革を迎え、Z-Waveプロトコル専用となりました。焦点を一つにすることで、Unify SDKが開発者にとり、より強力で効率的なものになるようにしました。現在 Z/IP ゲートウェイを使用している場合は、Unify Z-Wave プロトコル・コントローラーに移行して、継続的なサポートとアップデートを確保できます。Z-Wave コマンドクラスのサポートを強化し、S2V2 でセキュリティを改善し、Matter ブリッジの役割を改良することで、このリリースは以下を確実なものにします。
✔ 以前のゲートウェイ設計との相互運用性と機能の互換性の向上
✔ 接続されたデバイスのセキュリティと暗号化の強化