Works With 2024 の基調講演とパネル
2024 年は、業界をリードするテクニカル IoT 開発者カンファレンスである Works With の 5 年目を迎えました。このイベントの決定的な特徴の 1 つは、業界の専門家、ビジネスリーダー、そして業界の未来を推進するマインドの集まりだということです。2024 Works With Virtual のアジェンダの全文がオンデマンドでご利用いただけるようになりました。すべてのセッションが以下からアクセスできます。
基調講演
未来をつなぐ:AI が IoT の進化の次の波を加速させる方法
Works With 2024:世界中の IoT の課題とソリューション
John Dixon が一連の講演者を紹介し、医療、災害対応、手頃な価格の住宅などの世界的な課題に対処することで、IoT が生活をどのように変えているかについて、数名の講演者と共にディスカッションを行います。講演はまず Matter Challenge の受賞者の発表からスタート。Mouser Electronics と Arduino の後援のもと Silicon Labs コミュニティで開催されたこのチャレンジでは、参加者たちは Matter を活用して IoT の未来を推進する Arduino Nano Matter Board を使用して革新的なプロジェクトを作成するという課題が与えられます。その後、John と共に NVIDIA の Adam Scraba 氏、Samsung Research India の Niranjan Patil 氏、Arrow の Aiden Mitchell 氏などがパネルに参加します。最後は Ross Sabolsik と Jake Alamant が進行役として、Habitat for Humanity of Metro Denver の CEO、Jamie Gomez 氏と共に講演を締めくくります。