Wi-Fi 開発者トレーニング・トラック
Wi-Fi は最も普及しているワイヤレス技術の 1 つであり、当社の Works With Wi-Fi トレーニング・トラックでは、Bluetooth、Zigbee、Thread、Z-Wave、または Matter デバイスを接続するために必要な開発スキルの構築に役立つトピックを取り上げています。
Wi-Fiは新しいバージョンが登場するたびに、IoT 開発に適した機能をさらに多く提供します。Works With 2024 の Wi-Fi 開発者トレーニング・トラックでは、Wi-Fi 4 からWi-Fi 6、Wi-Fi 7 への進化と、低消費電力 Wi-Fi アプリケーションの開発方法を探ります。参加者は、Silicon Labs SiWx917 SoC の実践的な説明も受けることができます。