ウェビナー

WF101:Wi-Fi 4 から Wi-Fi 6 および Wi-Fi 7 への進化と IoT 戦略とロードマップへの影響

このセッションでは、Wi-Fi の進化が IoT 戦略とロードマップにどのように影響するか、Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7 の主な機能について説明します。

このセッションについて

Wi-Fi は間違いなく世界で最も成功したワイヤレス技術の1つです。Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7 の各世代の標準は、その前身の機能に基づいて構築されており、ほぼすべてのアプリケーションをサポートできるパフォーマンス、信頼性、効率性のユニークな組み合わせを実現しています。このセッションでは、Wi-Fi の進化が IoT 戦略やロードマップにどのように影響するかを探ります。各 Wi-Fi 世代の主な特徴、Wi-Fi 4 から Wi-Fi 6 への移行方法、Wi-Fi 6 が IoT アプリケーションに最適なソリューションである理由を学びます。最後に、このセッションでは、Wi-Fi 7 と、4.8 倍の高速、320 MHz チャネル帯域幅、マルチリンク動作(MLO)、柔軟なチャネル使用率など、多くの高度な機能を紹介し、IoT 戦略とロードマップに Wi-Fi 7 を配置するのに役立ちます。

講演者

Kalevi Ratschunas

Kalevi Ratschunas
ワイヤレス製品シニアマーケティングマネージャー 
Silicon Labs

 

時間

45 分



Works With 2025 オンデマンドIoTトレーニング

今年の主要なIoTカンファレンスで行われた、すべての基調講演、ファイヤーサイド・チャット、テクニカルIoTトレーニング・セッションを体験してください。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software