IoT エッジ・コンピューティング・トラック
スモール・フォーム・ファクタに最適化されたコスト効率の高い MCU は、人工知能や機械学習(AI/ML)が可能性を変えているにもかかわらず、IoT 業界における最大のニーズの 1 つです。これらの Works With 2024 セッションは、信頼性が高く、安全な IoT エッジデバイスを作成するための幅広いトピックを網羅しています。
ハードウェア・アクセラレータを内蔵した当社の SoC と、開発者がエッジで機能豊富で低消費電力の IoT 製品をどのように実装しているかを詳しく見てみましょう。SensiML は、Silicon Labs の AI/ML アクセラレータと統合した場合に ML モデルとそれらが有効化するアプリケーションに関するセッションの注目のゲストでもあります。